This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694672/bq25606-bq25606

器件型号:BQ25606

数据表中提到最大静态电流 IBAT 取决于 VBUS 和 VBAT;

为了确保我正确理解、如果 VIN 处于 HIZ 状态、电池的最大静态电流是否为85uA?

如果我们拉低输入电压(通过1k Ω 电阻器)、它是否会将静态电流增加到3mA? (如升压模式)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 VBUS 开路或使用1k 电阻器拉至 GND、则最大泄漏电流为85uA。 3mA 用于启动升压的 OTG 模式。