This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:重新启动问题

Guru**** 2604525 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691335/ucc256303-re-start-issue

器件型号:UCC256303

你(们)好

您能否提供 UCC2563030所有保护状态(锁存或自动重启)?


问题描述:

1. LLC 启动轻负载,无法生成正常电压(12V)。始终重启 RVCC 和 FB (1S 期间)
如果 LLC 在空负载条件下启动、则可能会累积、但输出电压是许多步骤来构建12V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ira Tong、

    感谢您关注 UCC256303。 我建议检查 ISNS 和 BW 的波形。 根据您的说明、控制器似乎在启动期间检测到故障情况(最可能是 OCP)。  

    如果确实如此、您可以调整 OCP 设定值或通过减小 VCR 分压器的电容来提高启动期间的开关频率。  

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ira Tong、

    只是想检查您是否仍然遇到启动序列的任何问题。 请告诉我、您是否需要从我的端到端的任何东西来解决此问题。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ira Tong、

    现在、我将继续并关闭此主题。 如果您仍需要有关此问题的帮助、请随时再发帖。

    此致、
    本·洛夫