This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:电荷泵不输出良好的电压。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2776, LMH6702, ADC08200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693590/lm2776-charge-pump-does-not-output-the-good-voltage

器件型号:LM2776
主题中讨论的其他器件: LMH6702ADC08200

 我的电路中有一个运算放大器(LMH6702)需要使用+/- 5V 电源供电。 由于我的电路中没有-5V 的电源轨、因此我使用 LM2776电荷泵通过我的电路中提供的+5V 电源轨来获取它。 LM2776未 输出我希望的-5V 电压。 输出为-1.76V 不足以为 运算放大器供电。 我使用 相同的电容值遵循了 LM2776数据表(www.ti.com/.../lm2776.pdf)的典型应用。 我想知道-5V 电源轨上的10uF 钽电容器(C39)是否会导致此问题。 L3扼流圈被一个27欧姆电阻器取代。

抱歉我的英语我说法语。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexis、

    您能否发送 Vin、C++、C-和 Vout 的波形(所有波形都是在与 IC 引脚相同的网络上测得的、而不是在任何电阻器之后测得的)?

    读取布局有点困难、但我没有看到从输入电容器到 GND 引脚的短路/直接连接。 大多数开关转换器都需要这种方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexis、

    您是否能够解决此问题或捕获波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    很抱歉、我迟到了、我找到了问题的解决方法。 我使用了另一个5V 电源。 最初、我的5V 电源是从 PC 的一个 USB 端口通信的、现在它是从可变实验室工作台电源通信的。 我的 PCB 需要大约500到600mA 的电流、因为典型的 PC USB 端口只能提供最大500mA 的电流、这可能是问题所在。 我不确定我使用的 USB 电缆的质量、我没有测量电缆上的压降。 此外、可变实验室工作台电源的输出电压在打开时使用缓慢上升的电压。 我注意到、在将可变实验室工作台电源的输出连接到 PCB 之前、当导通可变实验室工作台电源(输出稳定在5V)时、我仍然有相同的问题。 我需要在 PCB 导通前将可变实验室工作台电源的输出端连接到 PCB、以完成此工作。 我知道我没有真正解决这个问题、但它将完成工作。 这是一个学校项目、时间越来越短、我不想花太多时间来解决这个问题、因为还有很多工作要做。 我正在研究的项目是一个便携式数字存储示波器、具有6个范围(1Vac、5Vac、10Vac、25Vac、50Vac、 100VAC)、使用 ADC08200、STM32F746发现套件和 Spartan 6 FPGA XC6SLX9。 我总共有12个星期的时间来完成这个项目,剩下的只有1个。

    谢谢

    Alexis Lacasse