This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92602-Q1:每通道2.5A

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92602-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692796/tps92602-q1-2-5a-per-channel

器件型号:TPS92602-Q1

你好

      TPS92602是否支持以下条件? 尤其是每通道2.5A 输出电流和86KHz PWM 调光频率。 谢谢你。  

输入电压:12V

输出电压:24V

输出电流:每通道2.5A

PWM 调光频率:86KHz

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:


    对于 TPS92602-Q1、2.5A 输出电流正常。 只需确保整个系统设计能够满足电流规格。
    对于 PWM 调光频率、器件的实际频率为86kHz、因为开关频率只是 PWM 频率的几倍。 PWM 调光精度不会很高、尤其是当占空比很高或很低时。 我是否可以问为什么需要如此高的 PWM 频率?


    此致、
    谢利·何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Patrick、

    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth