This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:声明 OCP (OC_FAULT)的时间

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693973/tps40170-about-the-time-of-ocp-oc_fault-being-declared

器件型号:TPS40170

大家好、团队成员

这是一个客户关于 TPS40170过流保护(OCP)的问题。
客户希望在首次检测到 OCP 后知道 OC_FAULT 被声明之前的时间。

OCP 机制在数据表中进行了如下解释、
"OCP 电平由 ILIM 引脚电压设置。 电流(IILIM)来自 ILIM 引脚、电阻器来自该引脚
RILIM 连接至 GND。 电阻器 RILIM 设置第一级过流限制。 OCP 基于低侧
当 LDRV 在一段消隐时间后导通时、开关节点(SW 引脚)上的 FET 电压、这是的乘积
电感器电流和低侧 FET 导通电阻 RDS (on)。 电压被反相并与 ILIM 引脚进行比较
电压。 如果该电压大于 ILIM 引脚电压、则器件内部的3位计数器会递增故障计数
在下一个开关周期开始时减少1。 或者、如果它小于 ILIM 引脚电压、则计数器
将故障计数递减1。 当故障计数达到7时、即发生过流故障
(OC_FAULT)被声明、并且 HDRV 和 LDRV 均被关闭。"
[7.3.4过流保护和短路保护(OCP 和 SCP)、第15页]

当 OCP 持续时间较短时、不会声明 OC_FAULT。
客户希望了解未声明 OC 时最长时间的计算方法。

谢谢你

福本岛托西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    福本-圣

    当故障计数器达到7时、会声明过流故障。 这可以是7个连续周期以及其他组合、+4-1+4 = 7、+5-2+4 = 7、等等。

    在任何情况下、电感器的饱和电流都应在整个工作温度范围内满足电流限制条件。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TIM-SAN、
    感谢您的回复。

    我认为、在通过以下公式计算首次检测到 OCP 后声明 OC_FAULT 之前、最短时间 tocp (min)是正确的吗?

    TOP (最小值)= TSW x 7

    但是、
    Tsw = 1/Fsw
    Fsw:电源电路的工作频率

    此致、
    福本岛托西奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    福本-圣

    正确、7个时钟周期是最短时间。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TIM-SAN、

    非常感谢。

    此致、
    福本岛托西奥