This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:PB_IN 下降沿?

Guru**** 2613455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694210/tps65217-pb_in-falling-edge

器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件: AM3352

您好!

我们有一个基于 AM3352和 TPS65217C PMIC 的设计。 我们采用非电池5V 稳压电源、并根据 TPS65217数据表10.2.2.2的选项3通过 VBAT 提供该电源。

数据表中的一些说明专门描述了 PB_IN 上的下降沿作为启动加电序列的触发器的要求、例如

9.3.3按钮监视器(PB_IN)
TPS65217器件有一个低电平有效的按钮输入、此输入通常被连接至一个瞬时接地开关。 PB_IN 输入具有50ms 的抗尖峰脉冲时间和一个连接至常开电源的内部上拉电阻器。 按钮监视器用于:
•在检测到 PB_IN 上的下降沿时、从关闭或睡眠模式为器件加电。
•当 PB_IN 保持低电平超过8s 时、对器件进行下电上电

在没有交流或 USB 输入的情况下、我们知道 PB_IN 是从断电开始启动序列的唯一方法。

我想确认是否需要 PB_IN 的下降沿、或者是否足以在 VBAT 的初始电源上保持 PB_IN 为低电平。

谢谢、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paul、

    感谢您关注我们的产品。 已指派专家回答您的问题。

    此致!

    Phil Yi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、

    需要下降沿。 PB_IN 引脚对边沿敏感。 TPS65217数据表中被列为电平敏感型的唯一引脚是 PWR_EN 引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    感谢您的快速响应。

    抱歉、我应该已经提到过、我们的测试似乎表明(至少在这个配置中) PB_IN 的初始接地会在 VBAT 被施加后很快引起上电序列。 如果保持未连接状态(因此在 PMIC 内部上拉至高电平)、则根据数据表、似乎随后需要下降沿。

    我想知道这种行为是否是我们可以依赖的?

    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    将 PB_IN 直接连接到 GND 时、需要考虑另一个因素:

    如果 PB_IN 在大于8s 的时间内为低电平、TPS65217 PMIC 将复位(1s 后再次断电和上电)。 这将每9秒在循环中发生一次。

    如果您知道在初始上电序列期间如何将 PB_IN 连接到 GND、然后在8s 计时器到期之前将其释放为高电平、那么我将详细介绍 PB_IN 输入的架构、以确定这是否是您的设计的可靠选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    谢谢。 我认为我们可以修改电流监控器电路、以避免9秒断电/上电周期。 如果 PB_IN 能够可靠地支持启动时接地、我相信我们更喜欢这个选项。

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    我很清楚、PB_IN 引脚的硬件可以检测电平、只有状态机的数字逻辑需要边沿才能进行某些转换。

    当从断电状态第一次上电时、任何输入电源都将进入断状态。 在初始上电期间、允许退出关闭状态为 PB_IN = 0。

    但是、边沿需要从 PRE_OFF睡眠状态转换回活动状态。 这很重要、因为如果 OFF 位= 1且 PWR_EN = 0、则 PMIC 进入 PRE_OFF。 如果 AC || BAT 仍然为高电平、则除非 AC 和& USB 上的电源完全断电、否则 PMIC 无法转换为关断状态。 要从 PRE_OFF 转换为有效、需要在 PB_IN 或其他线路电源(交流或 USB)上有一个边沿。

    我进行了测试以确认当 PB_IN 在启动期间保持低电平时、它会生成中断、并且状态位指示按钮被按下:

    仔细阅读 TPS65217中的全局状态图(第39页的图24)、并确保此功能在您的系统中正常工作。

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    非常感谢您的观看、非常有帮助、非常感谢。

    我们将仔细检查 PRE_OFF 周围的转换、以确保现在出现问题。

    如果您不介意、最后一个澄清是、在我们的方案中、由于我们仅提供 BAT、既不提供交流也不提供 USB (第77页的案例3)、我们是否会在 PB_IN 取消置位时转换回关闭状态? (虽然它看起来是有关 PB_IN 的有效点、因为我们仍然需要一个下降沿来开始向激活状态的转换。)

    此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    如果 AC 和 USB 都连接到 GND、正如 TPS65217x 原理图检查清单 建议的那样、当 AC 和 USB 未被使用时、PMIC 将能够在 PB_IN 被置为无效(高逻辑电平)时从 PRE_OFF 状态转换到 OFF 状态。 但是、正如您已经指出的、如果 PB_IN 需要为高电平才能进入断状态、那么您将需要一个过渡边沿来使 PB_IN 为低电平、因此这一点实际上是没有意义的。 当器件处于活动状态时、PB_IN 必须为高电平、并且必须变为低电平才能在 PB_IN 再次恢复到高电平之前从 PRE_OFF 或 OFF 恢复到活动状态。

     TPS65217数据表第77页的图62标题为案例(3)中也显示了 AC 和 USB 到 GND 的连接。 此外、请确保通过标准10k 电阻器(而非 NTC)将 TS 引脚连接到 GND、因此 PMIC 将始终检测到"电池"温度处于允许的边界条件内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    好的、这一切都很有意义。 重新注明的点:将 AC 和 USB 连接至 GND、并通过10k 电阻器将 TS 连接至 GND。

    再次感谢、

    Paul