This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116-Q1:TLC59116-Q1 PWM 精度

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706872/tlc59116-q1-tlc59116-q1-pwm-accuracy

器件型号:TLC59116-Q1

尊敬的所有人

您能否确定 PWM 精度?

我们查看数据表。 我们找到了唯一的97.6kHz。

此致、

Masa0421

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以知道目标应用吗? 以及对 PWM 精度的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anda-San
    感谢你的答复。

    目标应用是汽车手势传感器。
    通过手势打开和关闭门。

    此致
    Masa0421
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如您所知、97.6kHz PWM 来自25MHz 内部振荡器。 我需要检查此内部示波器的精度、但需要一些时间、可能没有测试数据、只是一些设计保证值。

    但我仍然想知道为什么 PWM 频率而不是 PWM 周期对于该应用至关重要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

     我们将在检查此内部示波器的精度后等待您的答案。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anda-San

    此问题的测量结果如何?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    坦率地说、在 TI 内部进行了大量重新组织、我们仍在尝试查找原始设计数据库来进行仿真。 到目前为止没有任何反馈。

    很抱歉。