This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73801:热限制

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS73801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688106/tps73801-thermal-limit

器件型号:TPS73801

你(们)好

我的客户有疑问。

我想尽快确认此事。请与我合作。

TPS73801过流保护被视为折返方法。
此外、在该状态下、它会认识到当器件温度升高时、热保护功能有效。
热保护的工作温度阈值是多少?
此外、恢复温度是多少?

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 T:

    TPS73801中没有简单的保护方案。 这更是一种复杂的 SOA 保护、不仅取决于温度、还取决于负载电流和输入到输出差分电压。 请查看数据表的图14:

    数据表还提到、建议的最高工作结温为125°C 因此、将在高于125°C 的温度下进行温度关断 但也存在制造容差、因此无法为热关断提供急剧的导通或关断阈值温度。

    尽管数据表将最高工作结温指定为125°C、但不建议在此类高温下长时间运行稳压器、因为寿命会缩短。 通过添加足够的余量、始终将结温保持在最小值是明智的。 热关断绝不能替代适当的热设计。 就像在灭火器里一样:你想拥有它、但你不想使用它... :-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai

    感谢你的答复。

    热设计不是根据热关断的值执行的。

    客户关心的是、当温度升高时、如果出现异常、IC 会担心 IC 上有多少过热保护功能。

    TPS 73801是否没有确定的热关断阈值?

    最恰当的考虑
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 T:

    正如 Kai 建议的那样、遗憾的是、没有可用于进入热限制或从热限制中恢复的典型温度。 该器件具有热限制保护。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jason

    感谢你的答复。

    我确认了 Kai 发布的图14。
    客户使用@ VIN = 12V。
    在这种情况下、当负载短路时、其流速似乎高达1.5A (TA = 125°C)。是否正确地理解此类电流实际上不会流动?

    当 VIN = 12V 时、负载短路时 LDO 损耗是多少?

    最恰当的考虑
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 T:

    在短路事件中、当输出电压变为0V 时、输入到输出差分电压将为12V。 根据图14、通常会产生0.9A...1.5A 的短路电流、具体取决于温度。 假设在25°C 温度下为1.3A、则 TPS73801中必须短暂耗散15.6W。 当然、这会使芯片发热、并且在不到一小部分秒的时间内、短路电流将根据图14减小。 此时、由于短路电流减小、热耗散也会降低。 如果 TPS73801无法完全散热、则稳压器将在温度关断时加热越来越多

    因此、是的、1.5A 实际上可以在短路事件中流动、至少是短暂的。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai

    TPS73801没有确定的热关断阈值、但热关断是否会随着热电流的上升而发生?
    还是与 Jason 说的"热限制保护"的含义相同?

    最恰当的考虑
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 T:

    热关断和热限制保护是指线性稳压器中的相同保护机制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eric kai

    感谢你的答复。

    在12V 输入电压下发生短路时、TPS 73801中会发生多大的损耗?
    或者、TPS 73801的温度上升到多大程度? 是125℃吗?

    最恰当的考虑
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 T:

    从图14中、您可以看到、在125°时、大约1A 的电流可以流动。 这将产生12W 的热耗散。 热阻为51°C/W 时、理论上结温会比环境温度高12W x 51°C/W = 612°C。 当然、这不会发生、因为热关断会提早很多时间关闭芯片。 但是、是的、芯片会严重升温并达到125°以上的温度。

    另请参阅数据表的第10.3节。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    即使电流在热关断时下降、TPS73801的温度是否在短路和 TPS73801 Tj 也会超过125°C?
    如果确实如此、即使在短路期间温度超过125°C、TPS 73801是否正常?

    最恰当的考虑
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kishi、

    短路时、温度将随着电流的流动而不断升高、直到热关断生效为止、一旦器件处于热关断状态、电流将停止、温度将降低。

    TPS73801经过设计和测试、可在125C Tj 下运行、并且在高于建议温度的条件下持续运行该器件会降低器件的可靠性。

    此致、
    Jason Song