This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:2节或3节锂聚合物/锂离子电池的自动检测和充电电路?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24170, BQ24133, BQ29209, BQ40Z60, BQ40Z50-R1, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692584/bq24170-circuit-for-automatic-detection-and-charging-of-2-cell-or-3-cell-lipo-li-ion-battery

器件型号:BQ24170
主题中讨论的其他器件: BQ24133BQ29209BQ40Z60BQ40Z50-R1BQ40Z50-R2

我有兴趣在  可接受2节或3节 锂聚合物/锂离子电池的电路板上使用 BQ24170 (或、BQ24133或类似产品)(我将在电路板上同时放置两个连接器-让用户选择使用哪种连接器、 并假设用户已获得通知/足够智能、不能同时插入两个器件...)。  我正在寻找一个能够自动检测2节或3节电池是否已插入并对其进行适当充电的电路。   BQ24170 (或类似产品)能否处理此问题?  如果有任何指示,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    该器件不会自动检测它是2节还是3节电池。

    您可以将机械开关放置在3节电池的连接位置。 确保2芯和3芯的 Molex 连接器彼此不同。

    在关闭机械开关的情况下、将 CELL 引脚上的默认电池节数设置为2节(浮动)。 如果连接了3芯电池、请打开机械开关并将电芯引脚短接至高电平以进行3芯设置。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven 您好-感谢您的解释!

    关于 Molex 连接器、我认为2芯锂聚合物/锂离子电池有一个3引脚 Molex、3芯锂聚合物/锂离子电池有一个4引脚 Molex、因此这似乎基本上不是问题?

    根据您的提示的其余部分、似乎连接到3芯 Molex 的一些智能电路(没有机械开关)可以解决此问题、如果有人插入电池(至少比门钉死机)、则将电芯引脚拉高 3节电池的 Molex、如果没有、则让其浮动。 这是合理的吗? 有人想到过这一点吗? 看起来很自然...

    请注意、
    -Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    当然、这也很有用。 我只是想一些简单的东西、比如机械开关、但它可能会磨损、因此您也可以将电芯引脚控制为高电平、从而执行以下操作:

    1.在3节电池输入与 NMOS 栅极之间连接一个电阻分压器
    2.将 NMOS 的漏极连接到 PMOS 的栅极
    3.使用 PMOS 将电池短路至高电平

    您还应确保3节电池输入和2节电池输入相互隔离、并且仅当您检测到来自 Molex 连接器的电压时才应关闭与充电器的连接。 更好的是、您还可以通过添加 FET 逻辑来防止2节和3节同时连接、这样、如果两节电池都存在、则不会连接任何电池。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好、是的、您关于控制 bq24170的2 MOSFET 建议完全符合我对充电的想法。

    在进行此计算时、我还一直在精确地担心2节和3节输入的隔离、因为当然、我还需要对使用的电池进行平衡。 我一直在查看 bq2945xx IC、其示例电路再次显示为2节或3节电池排列。 当在电路板上同时为2节和3节电池提供输入并尝试在平衡电路中自动从一节切换到另一节电池时、我再次遇到了隔离的逻辑问题、希望可以使用 FET 进行解决。 有什么建议吗? 这对我来说不是那么明显...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    您能否提供应用的方框图? 包含您想要添加的逻辑。 然后、我们可以将模拟逻辑插入需要的位置、以便更接近您的最终应用原理图。

    不过、我认为 bq2945xx IC 没有电池平衡功能。 您可以在 Gauges 论坛中提问、他们将帮助您进行选择。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Steven -

    今天、我将介绍一个方框图/逻辑说明。   

    在执行此操作之前、我需要找到正确的平衡芯片。  我们目前(在我们的2节电池设计中)使用 bq29209、这是一款2节电池平衡器。  我很难找到相应的 TI 3节电池平衡器。  帮助?  我将根据您的请求、查看是否可以在电量监测计论坛中重新发布此问题。

    谢谢、

    -Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以、仔细观察 后、bq40z50-R1、 bq40z50-R2或 bq40z60可能是您的理想选择(或即将推出的 Z80??)。  它们是可处理2-4节电池的集成器件。  我不知道如何在它们之间进行选择、也不知道如何按照此处请求的方式将其连接起来、以识别正在使用的电池数量并做出适当响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    这些器件肯定来自监测计论坛。 您可以在此处获取有关如何配置它们的更详细的帮助。 您用于基于2节或3节电池的充电器配置的信号也可用于电量监测计、但为了相应地修改电量监测计、我无法为您提供帮助。

    此致、
    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Steven、好的、我应该将这次讨论移至 Gauges 论坛。 我将在这里结束讨论并在这里重新发布... 谢谢- Tom