This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV742P:启动时间变化

Guru**** 2810735 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV742P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713760/tlv742p-startup-time-variation

器件型号:TLV742P

大家好、

数据表显示了 Cout=1uF 和 Iout=150mA 条件下的启动时间值。
当 Cout 和 Iout 发生变化时、启动时间有多大变化?
如果您有描述启动时间对 Cout 和 Iout 的依赖性的仿真结果或测量数据、您可以与我分享吗?

I/O 条件
VIN = 3.3V
Vout = 2.8V

此致、
Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saito、

    TLV742P 的启动时间由内部基准电压的启动时间决定。 因此、除非启动期间有足够的输出电容和/或负载电流来触发电流限制、否则启动时间不应有太大变化。 如果在启动期间触发电流限制、则启动时间将受到电流限制的限制。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    感谢你的答复。 您的回答有助于我了解启动行为。
    我知道、当负载电流小于电流限制时、启动时间不会发生显著变化。

    此致、
    Saito