This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压稳压器

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62090-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713847/buck-regulator

主题中讨论的其他器件:TPS62090-Q1TPS54312-Q1

您好!

我正在寻找具有固定输出的1.2V 降压稳压器。 如果有任何 IC、请建议我使用

标准:

输入电压:3.3V

2.输出电压:1.2

3.固定输出

负载电流:3A

5. EN 引脚上的内部下拉电阻

6.汽车级部件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您将 TPS62090-Q1用于您的规格。 遗憾的是、此器件系列中没有固定输出电压版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    固定输出必须根据客户请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、这并不是论坛真正的问题。 您只需使用 参数搜索 并输入搜索条件即可。  这将显示另一个选项 TPS54312-Q1。 如果您对实现的使能功能满意、我认为 它也符合您的所有其他标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Juergen、您好!

    感谢您的推荐。

    如前所述、我们需要在 EN 引脚上进行内部上拉或下拉。 这是客户请求。

    我已经在 TI 进行搜索、但我没有找到合适的 IC、因此发布在 E2E 论坛中。

    很抱歉、我的问题是不符合 E2E 论坛指南。

    -Guru