This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76002的 EMC

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76002, LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693785/emc-of-lm76002

主题中讨论的其他器件:LM76002

我对 LM76002有疑问。

您是否拥有 LM76002的 EMC 数据?

如果您没有数据、您知道我们 研究 EMC 的方法吗?

VIN=48V

Vout=24V

     12V

Iout=2A

此致、

西泽高郎

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro San、

    我已通知负责此设备的人员、他们将很快答复您的问题。

    感谢您的耐心等待。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!


    您是否找到有关此问题的数据?
    我等待您的回答。

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takahiro-San

    我们没有针对您的确切测试方案的测试结果。

    请查看随附的测试报告、了解在开关频率为400kHz 的器件上执行的 EMI 测试。

    此致

    Branie2e.ti.com/.../LM76003_5F00_EMIdata_5F00_400kHz_5F00_3A.pptx