This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:学习监测计 bq34Z100-G1

Guru**** 2575795 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, GPCRB, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694508/bq34z100-g1-learning-gauge-bq34z100-g1

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: GPCRBGPCCHEM

您好!

我使用 BQ34Z100-G1。  我想知道如何学习监测计?  它是针对当前周期还是针对电池检测到的所有周期更新表格 Ra?

我有一个电池进行序列循环、细胞末尾的扫描床 Ra 是否会进行优化?

该序列适用于所有功率(350W、550W、150W、450W、250W 350W),并对每个功率的环境温度进行了多次测试(温度与周期的实现顺序相同: 加热器温度为–30°C、加热器温度为–30°C、加热器温度为–20°C、加热器温度为1/2h、温度为–15°C、未加热器温度为–15°C、温度为0°°C)  

当我将不带加热器的350W -15°C 时的序列与不带加热器的550W -15°C 时的序列进行比较时、550W 的测试对剩余功率来说是坏的。 您能解释一下吗? 我将测试结果和我实施的*.gg.csv 加入测量仪表。

此致、

L.MICOU

e2e.ti.com/.../file.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Micou:

    关于学习周期和基于 Impedance Track 的监测计:

    是的、如果满足学习条件、监测计会不断学习和更新 Qmax 和 Ra 表。 通常、这需要从已重置状态到另一个已恢复状态的 DOD 下降37%。 有关学习周期的更多信息、请参阅以下应用手册:

    www.ti.com/.../slua597
    www.ti.com/.../slua777

    但是、编程化化学 ID 后的第一个学习周期极其重要、需要将休息状态与其他休息状态之间的 DOD 下降90%(假设锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池或 PbA 为50%)。 执行学习周期(这是第一个)时、更新状态将在学习 Qmax 后更新为0x05、然后在更新 Ra 表后更新为0x06。


    关于低温电池:

    电池总容量与负载和温度有关。 温度较高的电池往往比温度较低的电池具有更大的容量。 在低温下、电池阻抗随着温度的降低而增加。

    如果您遇到冷温度下的 SOC 下降、要调整监测计的参数以获得冷温度性能、请使用 GPCRB 工具和此处提供的支持文档:

    http://www.ti.com/tool/gpcrb

    使用 gpcrb 工具后、请告诉我您的测试结果是否有所改善。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kahler、您好!

    使用 gpcrb 工具后获得测试结果。

    此致、
    L.MICOU
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Micou:

    感谢您提供包含图形的 RAR 和适用于您的监测计的 gg.csv。

    设计容量和设计能耗的值看起来很重要。 请描述一下您是如何计算的?

    电池端接电压设置为2.714V、这是正确的吗?

    在运行 GPCRB 工具之前、您如何确定电池的化学 ID? 请说明所采取的步骤。

    电路板上感应电阻器的电阻是多少?

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kahler、您好!

    我计算了设计容量 和能量容量的值 、方法是考虑 到当我们以4.142V 而非元件数据表中指示的4.2V 电压进行充电时的充电状态损耗。

    2.714V 电压下的电池端接是正确的。

    我使用 GPCCHEM 确定化物 ID。 电池由充电系统充电、在放松之后、我以3A 的电流对电池放电。

    感应电阻为2 m Ω。

    此致、

    L.MICOU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ludovic:

    请将未学习的化学 ID 与 gpcrb 工具配合使用。 使用 gpcrb 工具的输出对监测计进行编程后、请在测试低温性能之前运行学习周期。

    如果重复上述步骤后问题仍然存在、请发送以下内容的副本:

    (1) gpcchem 工具的输入
    (2) gpcchem 工具的输出
    (3) gpcrb 工具的输入
    (4) gpcrb 工具的输出
    (5)测试中的日志
    (6)新的 gg.csv 文件

    此致、
    Bryan Kahler