This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160A:电池保护时不会(0V 锁定)唤醒

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24160A, BQ24171, BQ24160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688066/bq24160a-do-not-0v-lock-up-wake-up-when-battery-protection

器件型号:BQ24160A
主题中讨论的其他器件: BQ24171BQ24160

尊敬的 TI:

我使用的充电器 IC (BQ24160A)电路如下所示。 我想询问有关 TS 引脚的信息。

这并不容易理解、但存在一个问题、即如果 R83电阻在后续电路中的排列方式超过10k 欧姆、则在发生电池保护(0V 锁定)时不会唤醒。

我们的电池3.0V ~ 4.2V、单节3050mAh 正在使用中。

(当 TI 推荐的值 R83 = 12Kohm 且 R75 = 5.6Kohm 时会出现问题、电流状态如下:R83 = 1Kohm)

1.inquire 是否为每个状态提供 TS 引脚的参考原理图。
<电池温度0 ~ 60度、0 ~ 45度>
如何设置下面红色矩形的电阻值、以了解如何在上述条件下执行充电?
(我们电池内的热敏电阻范围为27.28k Ω~ 3.02k Ω(0 ~ 60度))

2.关于数据表上 TS 状态相关文档的问题。
在0 ~ 60度之间的 TS 设置中、以下两种计算方法似乎是不同的
以下哪两种计算方法是 Vhot、Vcold 电压计算方法?

与 BQ24171一样、如果您可以提供电阻值表、请与我们分享。
(下面的示例是设计 BQ24171时提供的计算表)

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3051.bq2416x_5F00_DesignHelp_5F00_V1.xlsxTS、

    建议的值为 R83=5.6k Ω、R75=12k Ω、不是反向的。  附件是用于计算的 Excel 电子表格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    您可以在下面查看吗?

    尽管客户使用新的推荐电阻器进行了测试、但在 某些情况下、在0V 时的时钟发生错误。

    -在0V 充电期间、如果充电器被识别为 SDP、则它会异常运行、但如果被识别为 DCP、则它会正常运行。

    SDP 识别和 CDP/DCP 识别之间的内部操作差异是多少?

    如果电池未完全放电、即使  被识别为 SDP、充电也会正常运行。

    但是、如果电池完全放电、当 被识别为 SDP 时、充电将不会正常运行。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面的主题是否回答了此问题?

    e2e.ti.com/.../2530064

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff

    这似乎是不同的问题。
    您能否再次检查问题并提供充电器在 SDP 识别和 CDP/DCP 识别之间如何在内部运行的信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Danny、

    当 VBAT=1.5V、V (TS)=2.5V、ILIM=100mA 并且 USB 上的 SDP 端口为5V 时、我看到 IBAT = ISHORT=50mA、这是正确的。
    当 VBAT=1.5V、V (TS)=2.5V、ILIM=1.5A 和5V DCP 端口位于 USB 时、我看到 IBAT = ISHORT=50mA、这是正确的。
    当 VBAT=0、V (TS)=2.5V、ILIM=100mA 并且 USB 上的 SDP 端口为5V 时、我看到 IBAT = ISHORT=50mA、这是正确的。
    当 VBAT=0V、V (TS)=2.5V、ILIM=1.5A 且 USB 上的5V DCP 端口时、我看到 IBAT = ISHORT=50mA、这是正确的。

    请注意、如果 V (TS)处于热电压或冷电压范围内、则不会充电。

    如果 D+=D-、设置 ILIM=1.5A、bq24160可识别 DCP 端口、否则该端口被识别为 SDP、设置 ILIM=100mA。