This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMBus 或引脚搭接

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694597/pmbus-or-pin-strap

主题中讨论的其他器件:TPS53667

您好!

我对 TPS53667有疑问。
我知道可以通过 CSP 引脚、Iout 和 V3R3来设置要使用的相位数。
当使用 PMBus 进行设置并通过引脚进行设置时、将优先进行哪种设置?
还是应同时使用引脚和 PMBus 进行设置?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yucto、您好!

    该引脚将设置最大相位数、然后使用 PMBus、您可以从此处减少相位数。 因此引脚具有更高的优先级。

    此致、
    Weidong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weidong-san、

    感谢你的答复。
    我知道引脚的设置具有优先级。
    如果在引脚上将其设置为4相后、在运行期间使用 MFR_SPECIFIC_ 20将其设置为5相或6相、会发生什么情况?
    该寄存器是否在首先读取引脚上的初始设置后自动运行?

    请注意、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yucto、您好!

    如果在引脚搭接设置为四相后、使用 MFR_SPECIFIC_20设置为5相或6相、则仅在四相运行。 仅当您将 MFR_SPECIFIC_20设置为低于四相时、它才会产生影响。

    此致、
    Weidong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weidong-san、

    很抱歉问这么多问题。
    在 MFR_SPECIFIC_20的说明中、描述如下。

    '如果最大操作阶段数设置为高于
    可用的相位数由硬件指定、然后是运行阶段
    数字保持不变、且 stauts_mfr_specific <3>在时设置
    将 PMB_ALERT 置为有效。

    当 PMBus 将操作设置为比引脚设置多的相位时、这是否会输出故障信号?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yucto、您好!

    在这种情况下、它不会导致故障。 唯一的问题是 stauts_mfr_specific <3>将被置位、PMB_ALERT 将被拉低。

    此致、
    Weidong