主题中讨论的其他器件: TPS23754
你(们)好 我需要一个直流/直流转换器解决方案、该转换器具有宽输入电压范围(如果可能、从8Vdc 到~55Vdc)的初级和次级电源以及固定隔离式输出12V/~1.5A。 我正在研究并找到 TPS23756。 我研究了 IC 并构建了具有以下要求的电路:
a) VDD/VSS 中的主(优先级)电源= 24VDC (来自固定稳压或开关电源)。 我不想使用任何 PSE/POE 802.3at 类型1/2。
b) VDD1/GND = 10.8VDC- 48VDC 中的辅助(备用)可变电源
c)隔离式输出电压= 12VDC/1.25A。
我的设计基于 TIDU190 + SLVA306A。 我介绍的更改包括:
-我使用 PPD 引脚禁用分类。 VDD/VSS 为24VDC。 初始 PPD 引脚电阻分压器为 Rppd1=30K/Rppd2=3K
-尽管 PPD 引脚抑制分级电流、但我构建了 CLS = 63.4ohm 且 DEN = 24.9K 至 VDD 的电路。 请、您能否澄清这一点、因为在本例中、数据表并未说明 CLS/DEN。
我的电路使用24VDC 主电源和10.8VDC<->48VDC 辅助电源。 我一直在测试电源之间的开关、以在电源变化时获得平稳变化、而不会出现压降。 我开始添加更多电容(直至470uF)以稳定输出电压... 但 TPS23756开始随机失效启动序列、很难需要大电流来为具有额外反射性的电容充电... 然后、测试结果良好、降至220uF。
此外,我做了一些改变:
-我向 VC 添加了更多电容(22uf/25Vdc)。
-我向输入初级电源添加了47uf/100Vdc 以改善 DE 输入纹波。
在这些变化的情况下、我工作了1个月。 无活动3个月后、我仅使用一次电源为电路供电、我观察到电路在一段时间内处于关闭状态、过了一段时间后无法再次打开。 所以这已经有几天了...
我检查焊接并清洁电路。 我将分频器更改为 Rppd1=50K/Rppd2=6K、这一工作在大约1小时内正常。
之后、转换器关闭、不再开启。
电压测试:
VDD/VSS =24VDC
PPD > 1.55VDC
VC = 0Ve2e.ti.com/.../TPS23756_5F00_2017.pdf
如果我为辅助装置供电、它工作正常!
问题:
1) 1)内部热插拔 MOSFET 损坏是可能的、尽管其架构设计用于支持热关断/短路保护等...或在我的电路中排除任何错误?
2) 2)如果我替换为新的 TPS23756、我如何保证 IC 长时间工作正常。 今后必须注意什么?
非常感谢您的参与。