This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 单节铅酸电池充电器 IC

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24130, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689217/single-cell-lead-acid-battery-charger-ic

主题中讨论的其他器件:BQ24130BQ24650

尊敬的先生:

我们正在开发单节铅酸电池充电器、以满足我们的项目要求之一。  

下面给出了充电器的简短要求。

充电器输入电压: 3.3V DC

充电器输出电压: 3V DC

充电电流最大值:  3安培

电池规格:

  标称电压:2.1V

  浮动电压:2.30 V

您能否建议符合上述要求的合适充电器 IC?

谢谢

此致、

K.S.Rajan

首席执行官

Embit Technologies、

本加鲁

电子邮件: embit.tech@gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    K.S. 拉詹:

    3A 充电器电流需要开关充电器。 但是、3.3V 输入电压对于我们的充电器和 FET 的栅极驱动信号而言太低。 您会将输入电压增加到5V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的王莉:
    问候语...

    感谢您的支持。
    我们可以将输入电压增加到5V。 您能否为我们推荐合适的充电器 IC 来满足我们的充电器要求?

    此外、您能否向我们提供有关如何使用充电器 IC 的应用手册?

    谢谢
    此致、
    K.S.Rajan
    首席执行官
    Embit Technologies、
    本加鲁
    电子邮件:embit.tech@gmail.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    K.S.Rajan:

    请检查 BQ24130以查看它是否符合您的要求。
    www.ti.com/.../bq24130.pdf

    此外、还有一份应用手册介绍了如何使用 STAT 引脚更改铅酸电池充电电压设置。
    使用 bq24650为密封的铅酸电池充电(修订版 A) www.ti.com/lit/an/slva437a/slva437a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    感谢您的大力支持。 我们将继续建议您在我们的充电器设计中使用 BQ24650。
    谢谢
    此致、
    K.S.Rajan
    首席执行官
    Embit Technologies、
    本加鲁