This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965-Q1:关断延迟时间

Guru**** 2867100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22965-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694544/tps22965-q1-off-delay-time

器件型号:TPS22965-Q1

您好!

我们收到了客户关于 TPS22965-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
关断延迟时间是多少? 他们希望知道典型值和最大值。

 -条件-
 VIN=3.3V
 VBIAS=3.3V

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    关断延迟时间可使用以下公式计算:

    T_D、off = t_off -(t_FALL / 2)

    在这种情况下、如果 VBIAS=VIN=3.3V、关断延迟时间大约为7us。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 t_D、off 的变化量是多少? 它们不需要保证。 他们会将其用作参考。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    我们在整个温度范围内有3个单元的数据、在-40C 至125C 范围内、我们看到 VIN=VBIAS=3.3V 时变化小于10%。 这应该是一个很好的参考点、但为了安全起见、我会增加一些裕度。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius