This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有可调节电流限制的电源模块

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694585/power-module-with-adjustable-current-limit

主题中讨论的其他器件:TPS54201

认为这个问题与 SIMPLE SWITCHER 和电源模块论坛都相关...

我的客户希望在空间受限的应用中实现 LED 驱动器、该应用要求使用 USIP 或其他需要可调节电流限制的集成电源模块(电感器+控制器+ MOSFET)。 我看到我们的大多数器件都是具有固定内部电流限制的电压源。 我们是否有任何实际电流限制也可由用户调整的地方?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Carlos、

    您是否会提供有关要求的更多详细信息、如下所示:
    输入电压范围是多少;
    2.客户需要多少渠道;
    3.如何串联或并联配置 LED。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    额定输入电压为24V、适用于3S COB 模块。  输出电压大约为10V、输出电流为1A 至5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Carlos、

    请检查 TPS54201。

    如果您认为这解决了您的问题、请单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要求集成电源模块、它必须具有电流和电压调节环路、其中 OCV 由电阻器反馈网络定义、峰值电流限制可由用户调整。