This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:bq40z60 AFEC 标志置1

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707544/bq40z60-bq40z60-afec-flag-set

器件型号:BQ40Z60

大家好、

我正在电池组中使用 bq40z60。 我发生了故障、该单元停止充电和放电、并且 AFE 永久故障标志设置为高电平。 我知道 AFE 是模拟前端和 MCU 之间的 AFE 通信故障。 如何确定触发这种情况的原因以及防止这种情况的最佳方法是什么? 是否有办法缓解这些问题? 如果我无法防止这种故障、那么最好完全关闭这种故障模式吗?

如果有任何帮助,将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rezaul、

    这仅在内部总线上发生、可能是由于 df 设置错误。 我建议您重新编程 FW、以查看是否有任何未修改的寄存器已从 FW 默认值更改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否建议这是固件编程错误、或者数据存储器已在现场错误更改? 您是否建议在重新编程之前和之后转储闪存、读取固件并对闪存进行比较?

    我对 AFE 错误的理解是、它与 ADC/其他测量值和主 MCU 之间在内部总线上的通信有关-哪种不良 DF 设置会导致该总线上的错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我只想消除 FW 作为错误源。 如果它是芯片中的内部总线、则不会通过重新编程 FW 来清除它。 或者、固件不会重新编程。 无论采用哪种方法、都可以消除将 FW 用作错误源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    重新编程固件后、错误消失。 继续前面所说的内容、这是否表明固件中存在错误设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。