This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160A:反相电源

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54160A, TIDA-01405, TPS54531, TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694431/tps54160a-inverting-power-supply

器件型号:TPS54160A
主题中讨论的其他器件: TIDA-01405TPS54531TPS62135

你(们)好

我们希望创建负功率、如下所示。

输入:3.3V

输出:-2V/1.5A

 是否可以使用 TPS54160A 满足此要求?

我找到了 SLVA317B 应用报告。

它是否可以作为我们要求的参考?

如果您有其他参考资料、可以分享吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS54160A 的额定最小输入电压为3.5V。 您是否曾尝试过 WEBENCH 解决方案?

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Tim

    感谢你的答复。
    输入电压。 输入为3.5V。

    如何在 WEBENCH 中配置-2V 输出?

    贝斯特此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Na Na:

    正如该应用手册所述、与输出电流相比、您需要具有更高开关电流的降压稳压器。 因此、您无法使用1.5A 器件生成负1.5A 输出。

    使用3.5V 电压轨时、您有哪种类型的系统? 是否有更高的可用电压?

    此参考设计非常接近于提供您的输出功率。 它可以提供更高的输入电压。 www.ti.com/.../TIDA-01405
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris

    感谢你的答复。

    TIDA-01405是一种不错的解决方案。

    另请告诉我们 SLVA317B。
    如果我们使用具有更高开关电流的其他器件、是否可以满足我们的要求? (例如 TPS54531)

    因为普通直流/直流转换器比模块类型提供灵活性和低成本。

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以使用电流更高的分立式器件。 TPS62135/6具有以下反相参考设计: www.ti.com/.../TIDA-01423