请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54160A 主题中讨论的其他器件: TIDA-01405、 TPS54531、 TPS62135
你(们)好
我们希望创建负功率、如下所示。
输入:3.3V
输出:-2V/1.5A
是否可以使用 TPS54160A 满足此要求?
我找到了 SLVA317B 应用报告。
它是否可以作为我们要求的参考?
如果您有其他参考资料、可以分享吗?
贝斯特雷加兹