This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A91:输出电容

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A91, TPS7A88

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694447/tps7a91-output-cap

器件型号:TPS7A91
主题中讨论的其他器件: TPS7A88

你(们)好

我的客户有疑问。

客户计划使用随附的 TPS 7A91、但没有任何地方被认为是特别的问题?

e2e.ti.com/.../TPS7A91_5F00_output-cap.pdf

注意事项  

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 T:

    由于存在谐振、因此使用超低 ESR 电容器构建 π 型滤波器可能会有问题。 最终、您可能需要添加一些阻尼电阻。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 T Kishi:

    我已经看到许多客户以这种方式成功使用 TPS7A91。 由于 TPS7A91在具有高输出电容的情况下保持稳定、因此您应该能够在应用中成功地使用它。

    由于您似乎要将 TPS7A91的输出拆分为多个电源轨、因此您可能需要考虑使用双路 LDO、例如 TPS7A88。 与简单使用 π 型滤波器相比、TPS7A88的两个独立通道可在输出电源轨之间提供更多隔离、并有助于简化您的设计。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kai、Ryan

    感谢你的答复。
    我了解到容量是令人满意的。
    正如 Kai 所说、在实现大容量时、我们应该一起使用一个大 ESR 电容器?或者、使用阻尼电阻。
    如果您给我建议、我将被保存。

    注意事项
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 T Kishi:

    使用阻尼电阻器将更加灵活、便于进行调试。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 T:

    我同意 Ryan 的说法。 用 ESR 较低的电解电容器替换具有较高 ESR 的陶瓷电容器以避免振铃是不好的做法、因为这会影响去耦性能。 在无法允许与扼流圈串联电阻的情况下、另一种将电解电容器(缓冲器)与陶瓷电容器并联的方法可能会很有帮助、因为负载电流会产生过高的压降。 但在这种情况下、缓冲电路的设计必须非常小心、因为只有经过良好处理的 ESR 才会起作用。

    但在本例中、添加串联阻尼电阻要容易得多。 例如:BLM18AG601SN1D 的低频电感约为3.2µH μ H。 在您的电路中、它会形成一个具有10µF μ F 陶瓷电容器的低通滤波器。 根据经验、需要串联电阻 R>=SQRT (2L/C)= 0.8R 来完全抑制谐振:

    但您的 BLM18AG601SN1D 的直流电阻已约为0.22R、因此可实现一定的阻尼:

    如果您的应用可以与此谐振一起使用、则不得添加任何串联电阻。

    Kai