This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:BQ24074充电电流设置

Guru**** 2575635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694297/bq24074-bq24074-charge-current-seting

器件型号:BQ24074

尊敬的先生/女士

如何设置 Icharge? 公式(2)或公式(3)。

Viset 有什么价值?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要设置充电电流、请使用公式(2)。
    这是 I-CHG= K-ISET / R-ISET,K-ISET 的典型值为890,公式可以重新排列:
    R-ISET=890/I-CHG
    另请参阅第10.2.2.2节、其中将提供此计算的示例

    公式3用于充电电流转换器、该公式用于监控输出电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、
    我完全不理解。 我可以通过 EQ 2计算 Icharge。 我满足了客户的要求。
    什么是监测电流输出?
    此致、
    黄上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kami
    ISET 引脚是与流入电池的电流成正比的电流源。 然后、R-ISET 上产生的电压与流入电池的电流成正比、可用于监控电池电流。 更多信息、请参阅第9.3.5.1节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、
    我明白了。 感谢您的帮助。 根据您的帮助、我已经回顾了客户的 sch。
    此致、
    黄上