This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:BQ76PL455A-Q1 OCP 和 OVP 的 GPIO 是否正常工作?

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708803/bq76pl455a-q1-does-gpio-of-bq76pl455a-q1-ocp-and-ovp-function

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ76PL455-Q1

尊敬的先生:

        我们希望使用 BQ76PL455A-Q1来实现96V (48V 电池模块 x2) BMS 应用。  BQ76PL455A-Q1是否可以使用 GPIO 来实现 UVP 和 OVP 警报? BTW,即下面的系统 BD,TI 是否有向我们推荐的产品?

最恰当的考虑

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    绕过 bq76PL455-Q1的内置 OV、UV 功能的目的是什么? 您对整个系统产生了不必要的成本! 增加复杂性。 在高电流路径的返回上添加 NMOS 会在其打开时出现问题。

    根据应用和资质、也可以查看满足您需求的 TI BQ769x0系列。

    希望这对您有所帮助、
    Vish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的要求如下:
    1) 1) bq76PL455-Q1内置无源平衡
    2)任意电池欠压(150A 150V (96V) MOSFET)期间停止放电
    3A) 20A 充电器* 1件装电池组(AC220V 至96VDC/20A)
    3B) 20A 充电器*在上部模块和下部模块中安装2件(AC220V 至48VDC/20A)
    4A)在任何电池过压期间停止充电(20A 150V (96V) MOSFET)
    4B)在上部模块或下部模块的任何电池过压期间停止充电(20A 75V (48V) MOSFET * 2)
    5) 5)装运时、电池组将分成2个模块
    6) 6)每个模块上的短路保护

    我们暂时选择3b+4b、因为我们现在找不到96VDC/20A 充电器。

    Q1)如何使用 bq76PL455的内置 OV 和 UV 来满足要求?
    Q2) 3a+4a 或3b+4b 对应的电池是哪种电池?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何使用 BQ769x0来满足要求?
    如何将 BQ769x0用于26节串联电池?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要使用 INA 来测量电流并传递到 uC。 uC 使控制 MOSFET。
    PL455A 仅是无状态机的 AFE。 您必须在方框图中使用 uC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我们有 uC 和电流传感器。 通过 Tx/Rx/Wake/Fault_N 将 uC 连接到 BQ76PL455A-Q1#
    我是否可以通过 UC (Tx/Rx)发送指令来控制 BQ76PL455A-Q1的 GPIO?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jet、
    如果我要正确理解这个问题、GPIO 引脚被编程为输入。 GPIO_xxx 位于地址0x78-7D。 要使用 GPIO 寻址方案、uC 需要设置 DEVCONFIG{ADDR_SEL}=0。

    希望这对您有所帮助。