This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:我们在 POE 器件中使用了 TPS23756、请帮助查看我们的原理图

Guru**** 2575635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693691/tps23756-we-used-tps23756-in-our-poe-device-please-help-to-review-our-schematic

器件型号:TPS23756

大家好、

    我们在 POE 器件中使用了 TPS23756、请帮助查看我们的原理图、如下所示、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我们目前正在对此进行审查。 备注将在可用时发布。 谢谢!

    此致、

    达尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    有关原理图的一些注释:

    D50应为单向 TVS。
    C52应为0.047uF 和250V

    钳位 PFET 的额定电压仅为30V。 这应该是150V FET、如 Si2325。