This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24090:但它的新查询

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692771/bq24090-but-its-new-query

器件型号:BQ24090

查看我的 bq24090充电电路原理图。

e2e.ti.com/.../4572.batterypack1-_5F00_-1_2D00_Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    BAT 引脚和电池之间的二极管可能存在问题。 在充电期间、bq24090将监控 BAT 引脚上的电池电压。 二极管 D6或任何其他改变电压的元件可能会导致充电问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的账单回复!

    我们使用 MOSFET (二极管)的原因是当电池 开始放电时、LED 不得是来自 VBAT 输出的电流。

    当我看到 OUT 引脚通过二极管在内部连接到 MOSFET 时、VBAT 电流是否有可能进入充电 IC?

     是否有办法解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    /CHG 和/PG LED 仅在插入适配器且外部电源可用时亮起。
    /CHG LED 仅在充电时亮起、充电后不会消耗电池的电流。 适配器将其卸下。
    /PG 仅在适配器存在且处于充电范围内时才打开。 在开始充电之前、电池只会放电至4.2V-0.1V 的再充电点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Bill。

    我的应用涉及以下内容
    正如我在原理图中提到的:
    当有外部电源或适配器电源时、应触发使用 VIN 电源控制充电器 IC 的 MOSFET (由 uC 控制)。
    在无电源周期、充电应停止、因为我们的布线方式使升压转换器电源能够在整个 PCB 中供电(此设计将对此加以注意)。

    我在 VOUT 使用 MOSFET 的原因是为了阻止电流反向跟随(但我从您的输入中澄清了反向流将影响充电器 IC ... 是 R8吗?)

    当电源感应必须触发充电时、输入端的 MOSFET 允许充电器中的电源。

    需要澄清

    我们意识到外部(DG/UPS)电源将在3分钟内触发。
    在这之前、电池将向计时器提供电流。
    在此期间、我认为电池电压不会再充电至0.1V。

    澄清一下、我需要说明的是、如果充电器能够检索充电、即使在放电期间电池电压仅为3.6V 也是如此?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请帮助我解决此问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    反向电流保护 OUT (电池)至 IN (输入)。
    "我在 VOUT 使用 MOSFET 的原因是为了阻止电流反向跟随(但我从您的输入中澄清了反向流将影响充电器 IC ... R8?)"- Bill J - bq24090内置反向电流保护功能、可防止电流从流出进入、无需外部保护。 二极管 D5和 MOSFET Q3中的压降会导致充电过程中出现问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    "澄清一下、我需要的是、如果充电器能够检索充电、即使在放电期间电池电压仅为3.6V?"- Bill J -我认为取回充电正在开始充电、在这种情况下、是的、当电池电压低于4.1V 时、bq24090将开始充电。 这是 VRCH 大约4.2V-0.1V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bill 让我们度过了一段美好的时光!!

    感谢您帮助我解决问题。