This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:输入引脚5 (开/关)的开关速度有多快?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711931/lm2596-how-fast-can-you-switch-input-pin-5-on-off

器件型号:LM2596

我设计了一款由 LM2596S-ADJ/NOPB 供电的器件。 输入电压范围为5.2V 至8.4V、输出电压范围为2.5V 至5.5V。 我需要在100Hz 和50%填充时打开输出电压。 我能否用此频率将 TTL 信号连接到输入5 (开/关)、不会损坏电路? 输入5 (开/关)的最大开关频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为100Hz 应该是可以的、遗憾的是数据表上没有输入5 (开/关)的最大开关频率。 到目前为止、我尚未看到任何由开/关引脚开关速度过快而导致的损坏报告。

    您使用此开/关引脚具有脉冲是否有具体原因?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已根据您指定的条件附加了一些波形。

    e2e.ti.com/.../LM2596S_2D00_ADJEVM-Pin-5-Waveforms.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    我在数据表中也没有找到有关输入5 (开/关)最大开关的任何信息。

    LM2596的输出电压为发生器供电。 有时、发电机需要在给定的电源电压下工作、但间隔为5ms。 这就是我想要借助引脚5来抑制输出电压的原因。  我可以在逆变器和发生器之间使用晶体管来断开电压、但这是一个额外的芯片。 我更喜欢使用引脚5。

    感谢你的帮助

    -Damian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您为我提供的文档。 我还使用示波器测试了系统发生的情况。 在很大程度上、最大频率取决于 LM2596输出的功耗。 如果电流消耗过低、输出电压将不会降至零(文档中的波形#1、#3)。 可以通过在 LM2596输出端添加晶体管来解决该问题、从而使输出电容器放电。 我只是想知道在100Hz 时切换5 (开/关)是否会破坏 LM2596。

    非常感谢您帮助 Eric