This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220:关于超级电容器的输入

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61220, TL7770-5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688561/tlv61220-about-input-with-super-capacitor

器件型号:TLV61220
主题中讨论的其他器件: TL7770-5

您好!

关于 TLV61220的输入、我的客户提出了一些问题。
两个超级电容器(2.2nFx2)放置在 TLV61220的输入侧。
这些电容器用于在主电源关闭时进行备用
・Ω 输入:4.2V、输出:5V
请参阅以下原理图。


(问题)
在这种情况下、输出不稳定一段时间、之后稳定。
当输出设置为4.7V 时、不会发生这种行为。
(请参阅下文。)



如果可能、请告诉我有关此行为的可能原因吗?
我认为它将受到两个超级电容器的影响。
请给我一些意见或建议吗?

此致、
Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    波形图像中的绿线是什么? 您还可以分享布局和电感器器件型号吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

     

    我向我的客户询问 PCB 布局和电感器器件型号。

    (1)波形图像中的绿线表示复位输出。(TL7770-5、2RESET)

    TLV61220输出连接到 TL7770-5上的输入电压(2VSU/2VSO)。

    (请参阅下文。)

    (2)董事局的问题率:

    这种情况发生在46个电路板上、总共53个电路板上。

    (3)输出电流约为220mA。

    我还问他们 FB、SW 引脚上的波形。

     

    此致、

    Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请测量 TLV61220的 VBAT、SW 和 VOUT 波形。 还可以放大波形、以便我们能够分析实际发生的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

     

    我收到了客户提供的一些波形捕获和 PCB 布局。

    e2e.ti.com/.../TLV61220_5F00_Vout.xlsxe2e.ti.com/.../TLV61220_5F00_Vout_5F00_Probing.xlsxe2e.ti.com/.../TLV6122_5F00_PCB_5F00_Layout.pdf

    (1)波形捕获

    请参阅随附的 Excel 工作表。 (TLV61220_Vout.xlsx)

    ・根据 SW 信号(绿色)探测、它们已确认信号上发生了一些开关噪声。

    请参阅随附的 Excel 工作表。 (TLV61220_Vout_Probing.xlsx)

     

    (2) PCB 布局

    请参阅随附的图表。 (PCB_Layout.pdf)

    (3)电感器(L1、4.7uH信息:

    Coilcraft EPL3015-472MLB

     

    (4)补充资料

    ・Vin=5V @电源电压通电(来自 CN7连接器)

    ・该问题是在上电(从 CN7 Vin=5V)和超级电容器输入时发生的。

     

    此致、

    Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    原理图
    您是否还可以尝试增大输出电容? 并尝试将输出电容器的封装尺寸减小到0603。
    它看起来不稳定。
    另请注意、TLV61220不支持220mA 输出电流、这远远高于此器件的功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jasper,

    我已将您的建议通知给我的客户。
    非常感谢!

    此致、
    TAO 2199