This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:防止3.8V GSM 电压下降

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713108/tps63020-prevent-3-8v-gsm-voltage-dropping

器件型号:TPS63020

我对使用 TPS63020的 BG96 LTE 调制解调器的电源设计有疑问。
BG96 LTE 调制解调器具有两个独立的电压域、分别是用于 RF 部件的 VBAT_RF 和用于基带部件的 VBAT_BB。
模块的电源电压范围为3.3V 至4.3V。 典型电源值为3.8V (VBAT_RF = VBAT_BB)。

我使用电池为 TPS63020 (U104)供电。 VBAT =+4.2V 低至+2V。
U104上的 Vout 设置为+3.8V (Vout =+VGSM)。
为了对压降进行分相、我使用旁路电容器、如 GSM-Power_Supply 图片所示
(C605至 C610用于射频域、C611至 C616用于基带域)。

BG96 LTE 调制解调器正常运行需要电池电源、VGSM 稳定。
如何防止 VGSM 电压下降(电压下降到低于 TPS63020上编程的 Vout)
当 BG96 LTE 调制解调器处于 GSM900的最大功率控制级别时
峰值电源电流为1.8A (变速器槽期间的峰值电流)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、yancula overlord、

    额外的输出电容将减少负载瞬态期间的电压过冲和下冲。 此外、请注意 PCB 布局以最大限度地减少寄生效应、并确保从输出电容器获取反馈电压。 您可以查看 TPS63020EVM 的建议布局。

    此外、请注意、电流限制取决于输入电压、请参阅数据表中的图3。 在极端条件下(Vin=2V)、该器件可能无法提供1.8A 电流

    您在设计中测量的压降有多大?

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、yancula overlord、

    我们没有听到任何反馈,因此我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、
    密耳