This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51025:通常在低功耗模式下启动

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500215, BQ51025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712033/bq51025-often-starts-up-in-low-power-mode

器件型号:BQ51025
主题中讨论的其他器件:BQ500215

尊敬的:

我目前在为我的同事执行项目时遇到了困难、但目前我的选择有点太多了。 此设计包含基于 BQ500215的无线电源发送器和基于 BQ51025的接收器。 这些器件应该能够传输10瓦的功率。 我们将其实施到专用系统中、因此互操作性/可互换性不是问题。  

我当前观察到的问题是、在将接收器放置在发送器上的60-70%时间内、IN 按预期启动、但仅在低功耗模式下(PMODE 引脚为高电平、发送器 LED 缓慢闪烁)。 当负载增加到5瓦以上时、电流限制会如预期的那样出现。 其余时间接收器进入专有模式(PMODE 引脚保持低电平、发送器 LED 快速闪烁)、可使用全10瓦。

到目前为止我们尝试的是:

-检查所有电压电平和波形。

-按照数据表中的说明调整接收器谐振回路。

一切似乎都是正确的、但上述行为保持不变。 有什么想法可以从哪里开始?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    要进入10W 模式、RX 和 TX 将交换数据包、握手。 如果在此期间通信失败、设备将进入5W 模式。
    快速尝试的一件事是增大 COMM 电容器的电容值。
    减小线圈到线圈的距离也会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    同时、我们使用新的 BQ500215 EVM 替换了 BQ500215 EVM、现在我可以稳定地启动并与接收器实现通信、实际上使用了一个极小的 COMM 电容器。 输出设置为10V、ILIM 设置为1.2A (包括20%裕度)。 系统中的1.1A 电流消耗不是问题、因此这似乎可以正常工作。

    由于我们使用专用设置、线圈间距不会成为问题。 我发现耦合因子约为0.8、这对于系统而言应该是可以的、对吧?

    但是、我们的发送器实现很少会进入专有模式。 BQ51025 EVM 和我们自己的接收器实现无法从我们的发送器中汲取10W 的功率。 我在 Vcoil 上观察到了一些奇怪的事情、即:

    - ping 更频繁、大约每240ms 执行一次、其中 BQ500215 EVM 每500ms 执行一次 ping

    -ping 的形状不同。 我观察到 BQ500215 EVM 上的单个峰值的脉冲形状逐渐消失。 但是、我们的发送器实现显示了相同的脉冲、随后是大约3ms 后的第二个脉冲。 第二个乘数具有相同的形状、但具有160 Vp-p 的振幅。

    您对在哪里查找有什么建议吗? 高振幅可能与发送器谐振回路有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 BQ500215中、您是否启用了 FOD?
    FOD 引脚23和 LLOW_THR 引脚60之间的电阻器。 两个引脚之间的开路将禁用 FOD。 但是、如果 FOD 被禁用、单元将不会进入10W 模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FOD 功能在设计中确实被禁用了、但我不知道为什么。 通过放置一个100k FOD 电阻器、我们的接收器以及 BQ51025 EVM 均可在专有模式下启动(绿色 LED 快速闪烁)。

    但是、输出功率超过4W 会 导致我们自己的发送器实现中出现错误消息。 指示 FOD 警告。

    这是否与 FOD、PMOD 和 FOD_CAL 电阻器设置有关? 如果是、您能否为我提供 TX 调优工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FOD 和 LLOASE_THR 之间的100k 电阻器将设置 FOD 故障600mW、使用205K 电阻器可将其增加至850mW。

    需要 检查的另一件事是为 I_SENSE 引脚馈送电流感应电阻器。  FOD 将 TX 发送的 PWR 与 RX 接收的 PWR 进行比较、差异为损耗。  如果 TX 错误地测量较高的电流、则发送的 PWR 为高电平并且可以跳闸 FOD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过改变 FOD 电阻值、问题仍然存在。

    在查看电压 I_SENSE 引脚和 VRAIL 时、我注意到电平存在差异。 在下图中、我们的接收器位于 BQ500215 EVM 上、无负载。 通道1 (黄色)显示 I_SENSE 引脚上的电压、通道2 (绿色)显示 VRAIL 电压。

    在我们的发送器上测量的相同信号的下方、我们的接收器就位、同样在无负载的情况下。

    您可以看到、VRAIL 电压存在很大的差异。 我们的发送器基于 EVM 电路、因此我会期望相同的行为。 您是否看到任何可疑情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很难说这就是问题所在、由于 RX 上需要更高的电压增益、无负载条件会有很大的变化。 顶部示波器捕获的功率约为1.3W、而底部的功率约为1.0W。
    如果差异在更高的负载下继续存在或增大、则会导致 TX 功率部分出现问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它确实在比 TX 功率增加。 在电流感应电路中、我发现了一些与我相关的实现问题。 其中一个是4端子电流感应电阻器作为普通1206电阻器而不是开尔文感应连接进行连接。 我通过空气连接线改变了这种情况、这改变了早期 FOD 警报触发器。 系统现在将在 RX 的输出端提供10W 的功率。

    但是、TX 线圈上的高电压仍然存在。 测试设置显示的电压约为160Vp-p 另一个 PCBA 显示的电压为230Vp-p 您是否知道这些高电压是如何产生的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想和您一起使用论坛的私人信使功能、并结束这篇文章。  您很快就会收到一个请求。