This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350R1和 BQ76940

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692770/bq78350-r1-bq78350r1-and-bq76940

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQ78350

你(们)好  

我们的客户有一个关于  终身保留数据的问题。

客户 有一些错误、发现 此寿命数据

   在充电条件下、此数据保持在11A 以上。  

a)  使用寿命电流  最大 充电 电流   11095mA

当 电池电量耗尽且 浪涌电流时、我们会想到该数据记录。  

但我们不希望  在使用寿命内记录该充电浪涌电流。

我们认为 BQ78350R1  未检测到的某个剂量、而 BQ76940作为系统。

[ 问题]  

a)  您能告诉我们充电条件下的浪涌电流检测时间。

    这意味着 ,浪涌电流= 过充电电流。  

如果我们知道器件的检测时间、我们将更改硬件和软件、以便这样做

不会检测到浪涌电流。

SCD 和 OCD 具有延迟时间设置、但过流充电没有该设置

您能不能告诉我们这个过充电电流 检测和判断时间?  

    我们是否可以使用某个电阻器来更改检测时间???  

b)  我们想知道如何 通过 BQ78350或 BQ76940检测此充电浪涌电流?  

   是的,我们 知道 SRN/SRP 的这种电流测量   , 这意味着这只是峰值电流测量  

  或 多个采样点测量、 平均电流测量...   等等

无论如何 、当 浪涌电流 为 过流充电条件时、我们不希望数据闪存保持不变。

谢谢 、尊重

3月贾斯珀 (   日本小岛 )   

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、三月贾斯珀、

    如果您现在确实想检测您的寿命中的浪涌电流、您可以配置以下几种设置:

    充电过流(在 BQ78350-R1 TRM 修订版 C 第3.4节中):
    存在电流限制。
    您将看到还可以配置 OCC 延迟设置。

    默认情况下、延迟设置为6s、但可以修改为最大255s。 如果浪涌充电电流的持续时间长于此值、则我认为浪涌电流不是正常工作条件。
    在 BQ78350-R1的闪存中、OCC 延迟设置位于地址0x44D8 (见表19-1)。 TRM 中的数据闪存汇总表)

    BQ78350有两个选项:
    增加检测时间:您必须确定在所有其他情况下(第一次不充电时)是否可以接受较长的延迟。
    增加电流限制:由于浪涌电流刚好高于11A 限制、因此增加到11.5A 不应是一个主要问题。

    此致、
    米歇尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、三月贾斯珀、
    如 Michel 所示、您可以更改配置中的 OCC 阈值和延迟、请参阅 bq78350-R1 TRM 的第3.4节。
    a)寿命电流是"电流"的最大值、如17.12所示、是4个 CC 值的平均值。 CC 值每250ms 可用一次。 因此、如果浪涌导致一个采样的 CC 值为10000、而其他采样的 CC 值为0、则在返回0之前、该值应提供一个值为2500的电流、并且 LT 最大充电电流应更新为2500mA。 应能够设置 OCC 阈值和延迟以避免触发、默认情况下不会触发。 如果您确实想检测 OCC 的浪涌、成功与否取决于您的系统行为。 您可以将阈值设置为低电平并将延迟设置为最小值、但最终可能会干扰正常电流。
    寿命最大充电电流将更新为峰值、它没有用于取消浪涌峰值资格的滤波器。

    b)。 电荷浪涌检测需要由 bq78350中的 OCC 完成。 bq76940没有针对 OCC 的硬件检测。

    在放电方向、电流测量和寿命的工作方式相似。 bq78350 OCD 设置也将类似。 bq76940确实在 bq78350-R1中将硬件 OCD 和 SCD 设置配置为 AOLD 和 ASCD、其中一些可以比 CC 更快响应、但这些不会显示在寿命中、是将 CC 值过滤为电流、并记录为寿命最大值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家 好  

    非常感谢  

    我理解这一个。  

    我想我们可以与客户解决此问题。

    谢谢、尊重

    三月贾斯珀( Sugimoto)