This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61200:输入电压源变化

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61200, TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694216/tps61200-change-in-vin-source

器件型号:TPS61200
主题中讨论的其他器件: TPS61089

您好!

我想使用 TPS61200将电压从0.4V 升压到4.2V。 我计划将 Vin 和 Vaux 的单独电源轨(3.7V)连接到电感器、并将电感器的另一侧连接到 L

芯片是否在配置中工作? Vin 和 Vaux 的理念是降低启动时间并改善芯片中的 gatedrive 电路控制。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    器件无法支持此配置:将 VIN 和电源分开。

    如果3.7V 电源轨可能高于4.5V、则可以使用 TPS61089进行此配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    供参考我使用的是太阳能电池...

    芯片内部的 VCC 控制和栅极控制块位于不同的电源轨上-可由外部稳定的3.7V 电源供电。 这样、内部栅极控制电路和其他模块始终会偏置。 VIN 与 Vout 无关、VAUX 和 VOUT 之间有一个二极管。 芯片中的 FET 是 N 沟道、从技术上讲、我认为对于我的配置来说、它应该是可以的、并且在启动电流较低的情况下使 Vout 从0.3V->4.2V 升压。  我计划始终打开它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以查看数据表的10.3.1、该器件需要输入电压来控制内部电路。 这就是我们无法将 VIN 与电源分离的原因。