This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:根据什么频率调光分辨率高达5000:1?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694420/tps61196-dimming-resolution-up-to-5000-1-based-on-what-frequency

器件型号:TPS61196

你好、抱歉、请打扰。

客户想知道调光分辨率高达5000:1时的频率是多少?

另一个问题是、我们在7.3.8 PWM 调光下找到了一段文本、如下所示。

如果最短导通时间为10uS、我认为 PWM 频率为20Hz 时会发生最大调光(5000:1)、对吧?   

无论如何、您能不能帮助 澄清最大调光速率以及 PWM 频率发生的情况。

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 PWM 吨时间短于10us 时、禁用 LED 短路保护。
    该器件可在2us PWM 吨级运行、无需 LED 短路保护、然后在100Hz 下实现5000:1调光比。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Caryss:

    根据您的响应、500:1 (@200Hz)是具有 LED 短路保护的最小调光占空比、禁用 LED 短路保护时、最小调光占空比可高达2500:1。 对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。