This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:使用 TPS61322的3.7V ->5V 1.5A 电源

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61322, TPS61253A, TPS61022, TPS61089, TPS61230, TPS61230A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686842/tps61322-3-7v---5v-1-5a-power-supply-using-tps61322

器件型号:TPS61322
主题中讨论的其他器件: TPS61253ATPS61022TPS61089TPS61230TPS61230A

大家好、

我正在尝试构建一个升压转换器来运行一个 LED 条、我需要5V 1.5A、并通过3.7V 锂离子电池供电。  

我一直在尝试使用 TPS61322的5V 版本、但它似乎是电流限制。  

我的想法是、可能不同的肖特基二极管? 不同的 RC 组合? 不同的电感器? 如果有人对此有经验、请告诉我、我非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论您使用哪种肖特基二极管、TPS613222A 都无法支持如此高的负载。 最小电流限制为1.1A。

    对于该负载水平、建议使用 TPS61253A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果由于 WCSP 封装而无法使用 TPS61253A、则可以使用新器件 TPS61022如果 schdule 不紧、TPS61022将在明年年初发布!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在需要一些东西、以便在本月实施一个设计。

    我无法使用该封装、我需要带引线的器件、或者至少 QFN、您有什么建议吗?

    感谢你的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    则可以使用 TPS61230或 TPS61089。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还可以查看 TPS61230A