This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:如果输入为27V、且电路板处于空载状态、则 TPS54160有时会出现故障。

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711434/tps54160-if-input-is-27v-and-the-board-is-under-no-load-then-sometimes-tps54160-will-be-bad

器件型号:TPS54160

降级:

请帮您检查原理图吗?  

当输入为27V 且电路板无负载时、TPS54160有时会出现故障。

请 请帮助提供一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lian、

    您能澄清一下您对"错误"的定义吗? 它是更高的输出电压纹波吗?
    您是否还尝试在 webench 中输入您的设计规格?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我希望 webench 对您的组件验证非常有用。 我现在将关闭此主题、但可以随时回复重新打开该主题

    谢谢
    -Arief