This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53641:SVID 接口

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710761/tps53641-svid-interface

器件型号:TPS53641

SVID 接口时序详细信息,用于检查其与英特尔至强处理器的兼容性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TPS53641是按照 Intel 规范设计的、因此您可以参阅 Intel PWM 规范(doc#544905、第3.1.1节)以了解 SVID 时序规范。 只要您遵循有关 SVID 路由、阻抗等方面的英特尔指南、英特尔至强 CPU 就不会出现兼容性问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢响应大脑。

    您能否向我们分享 SVID 引脚的负载(驱动电容)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    这些引脚为开漏引脚、符合 Intel 规范、即~5pF。 如果您有任何疑问、请告知我们。

    谢谢。
    此致、
    Rama。