This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何验证显示?

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693534/how-can-i-verify-the-display

尊敬的所有人:

似乎有必要验证液晶屏上显示的内容。

我们如何做到这一点?

此致、Rasool

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rasool、感谢您向论坛发帖。

    您是否会提供有关查询性质的更多详细信息?
    您在中发布的论坛适用于 LCD 偏置电源。
    TI 拥有控制 LCD 显示屏的处理器、但 TI 本身并不制造 LCD 显示屏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ed Walker:
    感谢你的答复。
    我将 LCD 连接到了我的微控制器。 我需要确保液晶屏上显示的内容是正确的。
    我的问题:
    1 -是否需要验证显示?
    2 -如果问题1的答案是肯定的、验证显示的技术是什么?

    此致、
    Rasool
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ras Sharif50">我将 LCD 连接到了我的微控制器。 我需要确保液晶屏上显示的内容正确无误。

    如果 LCD 未显示正确的图像或文本、则必须对代码进行一些更改。 如果您不熟悉如何操作、我们提供了许多参考设计和应用手册、可帮助您快速入门。 例如,请查看 《使用 MSP430TmMCU 和分段式 LCD 进行设计 》应用手册-它非常有用。

    此致、

    James

    MSP 客户应用