This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:为什么剩余容量从75%突然下降到7%?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694494/bq78350-why-does-the-remaining-capacity-drops-suddenly-from-75-to-7

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV

我 按   如下方式配置了 bq78530:

AFE 电池映射:0x1F (我的电池组有五 个锂离子电池)

设计容量 mAh:11000

设计容量 CAH:4070

设计 电压:3700

了解满 电容量:11000。

我向 bq78350施加了1.6A 负载。

经过一段时间后、 剩余容量突然从75%下降到7%。

我将电池充电 至21V、剩余电量仅 为16%。

我认为容量应该在 大约1秒内降2。  但 剩余的容量在 大约2秒内递减1。

电量监测计似乎不关心 电池节数。  设计容量 是否意味着单节 电池容量?

我不知道为什么会出现这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    每个电池的容量约为2300ma.h 当我为电池充电至21V 时、剩余电量仅为22%、而不是16%、剩余电量为2413mA.h
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feiyue、
    我不确定我是否理解、但请查看这是否有帮助。
    如果您的标称电压为3.7V、电容量为2300 mAh:
    测量的容量通常在新时稍高、在旧时则较少、并且取决于放电率。
    单节电池的电量为2300 mAh x 3.7 V = 5290 mWh。
    当您串联堆叠5节电池以制作5S1P 电池组时、由于电流流经所有电池、因此您仍然具有2300 mAh 的容量。 但您现在拥有2300 x 3.7 x 5 = 26450 mWh 的容量。
    您的设计容量通常与连接的电池匹配、或者可能会以不同的方式设置以获得一定的裕度。
    对于2300 mAh 电池的11000 mAh 设计容量、您可以并联5个电池。 这将低估5 x 2300 = 11500mAh 的预期容量。 电池组通常称为5S5P 电池组。 所学容量可以初始化为设计容量、但在经过限定周期后将被学习。

    bq78350通过3种方式确定容量:
    首先、在复位时、它将根据电压估算容量。 必须加载正确的化学成分、以使其有意义、从而使电压与该电池类型的% FULL 匹配。
    第二、如果充电至充电终止并配置为这样做、监测计会将 RSOC 设置为100%。 它已充满电。
    第三、如果放电至 EDV2点、它将学习容量并更新学习的容量。 有向上和向下学习限制、这将限制每个周期的容量变化量。 RSOC 在学习时将设置为7%(默认值)。 如果采用这种方法配置、则 EDV2点为固定电压、如果使用 CEDV、则由监测计计算。 如果使用 CEDV、输入的参数应通过 GPCCEDV 工具计算。 如果使用默认 CEDV 参数、则学习可能不代表实际电池性能。

    再次阅读您的帖子我希望您使用5S1P 软件包进行测试、在这种情况下、设计容量(和初始记忆容量)应为2300 mAh。 当电池组充电和放电时、RSOC 的计数速度会更快、因此在充满电或学习时跳转不会有那么大的意义。 优化参数应最大限度地减少任何跳转。 1.6A 负载似乎与1P 电池组一致、但如果您确实需要更高的容量以延长运行时间、则需要添加并联电池。
    如果这不起作用、请再次回复或发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很抱歉,我的表达不好。

    感谢您耐心细致的讲解。

    我忘记了使用5S1P 包进行测试的说明。

    我曾经认为、无论电池的连接方式如何、设计容量都应该是所有电池的总容量。

    在参数"设计容量 CWH"中、CWH 单元的含义是什么?

    这意味着10mA.h 吗?

    如果我使用5S1P 软件包、每个容量为2600mA.h、

    参数“Design Capacity CWH”应设置为2600*5*3.7/10=4810?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feiyue、
    CWH 使用的是专家瓦、而不是毫瓦。 是的、它被除以10。 它可以更好地使用数据范围、因为 Wh 乘以电压、将是一个较大的数字。
    是的、4810看起来正确。