This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504EVM-674:为具有 BAT-OK 的微控制器供电

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692494/bq25504evm-674-provide-power-for-a-microcontroller-with-bat-ok

器件型号:BQ25504EVM-674

您好!

我使用热电发电机来提供能量、以便在微控制器上进行数据记录。 我将 bq25504EVM 用作电源管理板。 我想用一种微控制器仅在 BAT-OK 为高电平时打开的方式来设置它。 我将 BAT-OK 的电压更改为3.3V、以便将其连接到微控制器。 问题是微控制器在睡眠期间(4微安、3.3V)可以正常工作、但在其处于活动状态期间、BAT-OK 的电压更改为1.2V 而不是3.3V。 BAT-OK 上的电流限制是多少? 当微控制器处于活动状态时、我在3.3V 电压下消耗50mA 的电流。

谢谢、

蜜蜂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    BQ25504的逐周期输入电流限制为280mA。 您可以预期输出电流超过100-150mA、从而减去效率和变化。
    您能告诉我您的微控制器连接在哪里吗?
    此外、您能否为我提供 VBAT、VSTOR 和 VBAT_OK 的示波器捕获? 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我将一个充满电的电容器连接到 VBAT。 图2显示了 VBAT 和 VBAT-OK 已充电且处于高电平状态。 然后、当我将微控制器连接到 VBAT-OK 时、电压会像图1那样下降。 其他配置如图3所示。

    我知道微控制器在3.3V 时消耗的电流为50mA。  

    如果我将微控制器连接到 VSTOR 、一切都很好、并且工作正常、但我想使用 VBAT-OK 在能量不足时将微控制器保持关闭、

    谢谢、

    蜜蜂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    VBAT_OK 信号用于指示 VSTOR 引脚上的系统负载的开启和关闭。 我认为您无法将负载连接到 VBAT_OK 引脚、您可以通过对 VBAT_OK_HYST 和 VBAT_OK 值进行编程来打开和关闭 VSTOR 引脚上连接的系统负载。