This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:有关 SOH 更新的问题

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692198/bq27520-g4-question-about-soh-update

器件型号:BQ27520-G4

尊敬的 TI:

这帮助我了解了 BQ27520的 Qmax 更新。

根据这些信息、我要查找特定电池的 SOH 信息、
我有一些问题、希望再次与您联系。

1. SOH 值不正确。

我测量了某种过时的电池(92%可用)的 SOH、它仍然显示为100%。
(92%的基准是在0.2C 电压下对4.35V 充满电的电池进行放电的结果、并基于实际放电时间。)
此电池源自传统的 Qmax 更新方法、但 SOH 显示为100%。
在这种情况下、即使我们使用快速 Qmax 更新函数、也会显示为100%
哪一部分是错误的?
-充满电/放松2小时->当 DOD 在5小时后确定时完全放电/放松
SOH 值显示为100%。 (这是传统的 Qmax 更新。)
-当显示为100%时、SOH 状态值为0x3。 (SOH 值就绪)

如果我们仅使用大约80%的电池、无论 Qmax 是否更新。

这是一个与第4季度相关的查询。
目前、电池可充电至4.35V、但在某些情况下仅充电至4.2V。
但是、BQ27520的充电/放电相关参数为4.35V。
-基于4.35V 设计容量:2950mAh、充电终止电流:150mA
-基于4.2V 设计容量:2360mAh、充电终止电流:250mA 或4.35V

即使在传统或快速方法的 Qmax 更新条件下、FC 位开启似乎也是 DOD 点确定充电状态的先决条件。 但是、在上述情况下、FC 位将不会打开。
在这种情况下是否可以进行 Qmax 更新?

随着越来越多的客户对智能电池的要求越来越高、电池寿命周期和周期计数等智能电池相关功能正成为重要因素。
如果我们的实验室对这一领域有技术了解、我认为这将是业务的基础。

很抱歉这个问题、但我会等待您的有意义的回答。

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS
    -为了使监测计正确报告 SOH、它必须了解 Qmax 和降级电池的电阻。 如果您使用黄金文件来了解只有一个周期足够的可能性、则很小、因为通过更新状态02激活的 Qmax 和 RA 滤波器将限制仅一个周期内 Qmax 和电阻的变化量。 因此、您可能需要运行几个周期、直到 Qmax 报告接近92%的值、您说坏单元格的另一个明智之选就是将更新状态设置回00、并将 Ra 标志设置回其默认值、以便仅在一个周期内进行学习 电池单元损坏。
    -如果您在应用程序中仅使用电池容量的特定百分比,即不使用100%容量, 您可以设置设计容量、以便仅在完成第一个原始学习周期并使用实际容量以及在学习周期中对电池进行完全充电和放电后才能反映这一点。 因此、第一个学习周期应该具有完整的电压范围和正确的设计容量、之后、您可以降低设计容量、以反映您将在应用中使用的值。 与电压相同、如果您不打算为电池充电至最大值

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢
    Onyx