This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:BQ25601电池放电流非常小

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706251/bq25601-bq25601-battery-discharge-current-is-very-less

器件型号:BQ25601

您好!

我们需要的 BQ25601电池放电流为3A。 此设计无法实现这一点。 请就此提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、在 仅电池模式下、BQ25601甚至可以提供高于3A 的电流。 您能否分享有关原理图和设计的更多详细信息?   为什么 您说3A 是不可实现的? 您能更详细地描述一下我们的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Prashob n pavanan!

    BQ25601的电池放电电流高达4.5A。 请参阅 BQ25601数据表的第24页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、bq25601可支持高达6A 的放电电流、该电流高于3A。 需要有关测试条件的更多详细信息、并说明在您的情况下无法实现3A 的原因。 谢谢。