This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:未识别 EV2400

Guru**** 2609585 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, BQ27441-G1, BQ27441EVM-G1A, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689738/ev2400-ev2400-not-recognized

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ27441-G1BQ27441EVM-G1AGPCCHEM

我们有 EV2400和 bp27441-G1A。

我们已经尝试多次在不同的 PC 上连接 EV2400和 bp27441-G1A (其中一些使用 Win 7 64位、另一个使用 Win XP 32位)、但结果不正确。

所有 PC 的结果始终相同:USB 列表中未识别任何设备、并且未安装驱动程序活动。

如果我们启动 bqstudio、则会由于无法识别器件而出现选择器件窗口。 手动选择 bq2771-G1A 后、左侧的所有项目均呈灰色显示、不会进行复制。

我们还尝试使用专用工具将固件升级到0、18、但此应用也无法识别 EV2400。

我们怎么了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的阿罗尔多:

    ev2400上的3个 LED 是否亮起以显示设备是否正常工作? 您是否有要测试的 EV2300? 您是否有另一个器件对此进行测试、以确保 EVM 不存在问题?

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    这是一个神秘的问题,但今天,该系统已经开始工作,没有采取任何新的行动。 EV3000和 bq27441-G1A 与 bqStudio 正确通信。 可能在电脑重新启动时、它已配置... 我不知道...

    感谢您的支持。

    此致

    阿罗尔多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    不幸的是,由于失去了新的喜剧,我必须回到这个话题。 问题与此相同、使用 EV2400启动 bqstudio 时、无法识别设备。 问题突然发生、持续了2天。 我们没有其他 EV2400、EV2300或 EVM 可供测试。

    我们只有另一个组件 bq27441-G1、用于替换安装在 EVM 板上的组件。

    在 EV2400和 EVM 之间的 I2C 总线上使用示波器测量了 I2C 信号、可以看到两个信号(SCL 和 SDA)上仅出现1平方脉冲。 我无法分享图片、如果您给我一封电子邮件、我可以这样做。

    您可以认为组件 bq27441-G1出现了问题、替代了该问题、该问题开始起作用了吗?

    另一个想法?

    等待您的反馈、我向您致以最诚挚的问候

    阿罗尔多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    请获取 EVM。 这将使您能够找出电路板的错误。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    很抱歉、但情况很奇怪:今天早上、系统由以下部分组成:
    •EV2400
    •bq27441EVM-G1A
    •PC
    突然恢复工作。 这很奇怪。

    无论如何、我现在的问题是不同的、重点是针对 bq27441EVM-G1A 所用的已更正参数的调优配置。

    使用的电池为 LP-454965-2P-3M、具有以下特性:
    •3700mV
    •3000mAh
    •11,1KWh

    我们在 bqStudio (用于 EVM 配置的 TI 软件)上插入了:
    •设计电压3700 (MV);
    •标称容量为3000 (mAh);
    •标称能量11100 (mWh);
    •锥形电流=(3000/(360+36))*10=76 (0.1小时率);
    •空电压=3650 (mV);

    在放电期间、电池在8小时内按预期从100变为0 (电压根据预期从4、2V 变为3、65V)。
    然而、在充电期间、电池充电百分比在至少4小时内从0%变为100%、电压从3、65V 变为3.9V (预计值在8小时内高达4、2V)。

    这意味着、如果在充电过程中停止充电@ 100%、则电池电压仅达到3、9V (预期值为4、2V)、因此充电持续时间仅为4小时、而不是预期的8小时。

    我们怎么了? 为什么在充电操作期间、EVM 会提前显示100%的电量?

    在等待您的反馈后、我致以最诚挚的问候
    阿罗尔多·赞纳罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的阿罗尔多:
    它显示100%早期可能、因为您使用的默认化学 ID 不是完全匹配。 您是否通过 gpcchem 中列出的测试来运行电池、以确定使用 ROM 监测计是否适合您?

    谢谢
    Onyx