This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:巨大(不需要)电流

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, TPS43061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691561/lm5122-huge-not-desired-current

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件: TPS43061

只需回复您的高电流。  我正在设计 LM5122 24V 输入、45V 输出、4A 交错。

如何获得5.6uH 电感器?  似乎太低。

webench 总是让我感到自由。 更低、电感更高、有时为83uH。

在调整 webench 数天之后、最终可选择33uH、但我希望频率更高、频率15uH 更高。

webench 为您做了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vern、

    您能否共享设计的参数? VIN 范围、VOUT、IOUT、开关频率。 可以按照数据表中的公式检查值。

    -Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴您回答了 Garrett。 我问这个设计师他是如何得出5.6uF 的。
    我在设计 LM5122 24V、45V 输出、4A 交错、每路2A。
    我可以更改我的频率。 webench 不允许我选择频率、或者不断改变频率、结果为33uH 至83uH。 取决于我的输出电流。
    使用 LM5122 eq 26 pg 37、实际开关频率= 500kHz、我的电感器= 24.3uH。
    因此、他的5.6 μ H 过低。
    要获得500kHz 的实际开关频率、我必须将 LM5122主器件设置为1000kHz、对吧?
    webench 不允许500kHz 的频率。
    在编写此文件时、再次尝试使用 lm5122、现在它允许500kHz 频率! 我之前使用的是2.2A 和2.5khz、wench 更改为较低频率。 这次我从2A 开始。 复用。
    也许周日之后有更新?
    问题仍然存在:选择了39 μ H 的 webench、电感器范围为33.35至100.1。 使用 LM5122 eq 26 pg 37时应为24.3。
    webench 在"工作值"中不显示电感值、也不显示电感峰值放大器。 您可以在 BOM 中看到它。 请在"工作值"中添加电感器值和电感器峰值放大器。
    tps43061 webench 使用 freq 更好、结果更接近实际公式。 我还将其用于我的 LM5122。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vern、

    很遗憾您收到有关 WEBENCH 的问题。

    根据数据表的公式26、计算出的电感将取决于输出电流、开关频率、占空比和所需纹波比。 通常、标称输入电压可用于得出合理的电感值。
    假设[VIN = 24V、IIN = 48V*2A/24V = 4A、RR =.30、Fsw = 500kHz]将产生20uH。 如果 Rr 为20%、则电感将为~30uH。 最小输入电压是多少? 最大输入电压是多少? WEBENCH 很可能会尝试根据库中的可用电感器来优化设计的效率。 这可能是数字不同的原因。

    有关开关频率、请参阅数据表的图31。 通常、主相位应配置为主控1模式(OPT = GND、FB =电阻分压器)、而从相位应配置为从控1模式(OPT = GND、FB = VCC)

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vern、
    WEBENCH 为计算出的电感增加了25%的裕度、以便为元件容差和变化提供足够的裕度。 这样得出的最小电感值为25uH (对于500kHz)-这是20uH 手算值的25%裕度。
    自星期日以来没有更新。 如果您仍有存在问题的设计副本、能否与我们分享(g-dhanabalan@ti.com)? 我们可以对此进行研究。
    WEBENCH 为此产品使用0.3 (30%)的 RR (纹波电流比)-供参考。

    另外 、关于 WEBENCH 不显示电感值、也不显示运行值中的电感峰值电流-可以从 SW 峰值电流获得电感峰值电流。 我们也将明确添加该内容。 我们保留了仅用于计算操作值的操作值表。 如您所知、BOM 值可从原理图或 BOM 表中获取。

    此致、
    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett 和 Gerold、祝您度过美好的一天?
    好的,很好的额外信息 我的输入固定为24V。
    是的、我有主器件1模式(OPT = GND、FB =电阻分压器)、从器件相位应处于从器件1模式(OPT = GND、FB = VCC)
    为了阐明、要获得500kHz 的实际开关频率、我必须将 LM5122主器件设置为1000kHz、对吧?
    在 Gerold 的答复中、进一步解释了 webench 高电感值- webench 增加了25%。 请为此添加注释。 你无法想象我花了多少时间来尝试让大家同意你的方程式、这是多么的悲伤和浪费。 sigh。
    在很大程度上、所有评估板和 pdf 数据表都不会将电感值增加25%。 再次叹息。
    我不想增加25%、我将处理我的器件的容差。 示例、即手感器。
    通过添加25%的 webench、什么都不起作用、没有解决方案。
    创建定制电感器时出现软件错误、允许的范围是预设的、例如47-83uH、不允许输入22uF 电容。
    此外、无法删除定制电感器。 我终于找到了一种通过更改搜索限制来进行修改的方法。 这很奇怪。
    我确实启动了一个全新的 LM5122 webench、但不知怎么、它保留了我的另一个 webench 定制电感器。 这也是一个死端。
    所有这些都是宝贵的 webench 反馈、确实需要快速改进 webench。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、细节很好。 见我的最后一份答复。
    该设计人员使用的是5.6uH、由于其电感器问题、因此必须未使用 webench。
    5.6uH 对您来说是否过低?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vern、

    要查找不在推荐范围内的电感器、您可以尝试单击 Select Alternate Parts 窗口中的铅笔符号->更改 LowerBound 值、然后单击 SEARCH。 这应使电感器处于预期的较低范围内。 同样、当您超出建议范围时、必须使用仿真彻底验证设计的稳定性和其他性能参数、以确保设计按预期工作。 但是、如果您决定在我们的数据库中选择其他组件、而不是为每个设计创建自定义组件、该工具将为您提供灵活性。

    我不确定其他客户设计中的5.6uH 是不是客户有意更改。  

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、如果您不介意继续使用这些电感器值。 请。
    我确实会收到有关不稳定性的警告。
    一旦我选择了我的定制22uH 电感器、就没有其他器件出现了。
    但在遇到 webench 的许多软件问题后、我没有信心。
    我必须研究不稳定因素、但如果不是 webench、应使用什么?
    到目前为止、我们为非常相似的设计提供了这些电感器值(我已经介绍了每个 TI 评估套件):
    1. 1客户使用5.6uH,不报告任何不稳定情况。
    2. Coilcraft 至少有4种解决方案,功率损耗比 webench 低得多,条件相同。 因此、我认为这是一个主要的 webench 软件错误。 这些线圈绝不会显示在靠近我的任何输入值下。 我的 Coilcraft 线圈可以处理4A、不会饱和。
    3.任何电感器< 33都会显示不稳定警告。

    然而,…
    LM5122 pdf 使用10.6uH、频率低于我的频率。 这是怎么可能的? 它是否也不稳定?
    5、LM5122 -2PH 评估、我买的、非常接近我的、使用10 μ H、怎么可能呢? 它是否也不稳定?

    看,我的头发已经一触即发了,四个月前,还没有长大成人。
    请重点关注这一点。 我是 Atmel 的顶级高级 FAE、我知道这种情况是什么。
    您需要将 webench 修复升级至顶级营销经理。 和现在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vern、

      您是否愿意致电讨论这些未决问题? 查看您看到的结果可能会更快。 请在向我发送一条说明

    g-dhanabalan@ti.com

    此致、

    Gerold