This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40000:电压模式降压补偿

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712621/tps40000-voltage-mode-buck-compensation

器件型号:TPS40000

您好:

在``S白皮书文档:简化了``开关模式功率转换器补偿中、在电压模式降压部分下、有一个用于选择中带增益(AVM = WC/Wo*AVC)的等式(89)、我尝试确定此公式的来源、但无法确定。 这`d 很简单,我缺少了一些东西,如果有人能解释我不感激。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    好的、我将尝试查找作者

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为得出文章中所示的方程式似乎并不那么简单。 此公式的优点是、当您将零点放在 LC 滤波器双极点的同一位置时、总体环路响应的波特图将为-20dB/十倍频、而不是-40dB/十倍频。 因此、使用该单极近似值、公式显示了 wo 和 wc 之间的比率将与 AVM 和 AVC 之间的比率成正比。

    谢谢、我希望这会有所帮助。

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    我推导出了公式:如果假设补偿器的反相零和零点等于输出滤波器(WO)的共轭复极点、您是正确的、那么功率级和补偿器的组合传递函数由给出:

    AVM*AVC (1+wo/s)/(1+s/wo)

    为了使该 TF 在 wc 处具有零交叉、当 s=wc 时、它必须等于1:

    AVM*AVC *(1+wo/wc)/(1+wc/wo)=1

    针对 AVM 解决此问题的方法给出 了白皮书中的公式:

    AVM = wc/wo*AVC

    这就是我想要的答案、谢谢。  

    非常感谢 TI 提供这些信息、这非常有用。 谢谢

    Mike