This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:Battery Management Studio 中未列出的一级氯化硫锂

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693552/bq35100-primary-lithium-sulfuryl-chloride-not-listed-in-the-battery-management-studio

器件型号:BQ35100

您好!

我想将 BQ35100与 ELECTROCHEM 的原电池配合使用。 具体来说是"CSC93系列:3B0024"(请参阅随附的数据表)。 "电池化学成分列表"中未列出电池。 我可以从可用列表中选择什么是壁橱电池化学成分?

注:我已经下载了最新的“电池化学”列表(635) e2e.ti.com/.../3B0036Datasheet.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mesbah、
    您必须将这些单元格发送给 TI 进行表征、以便为其生成新的化学 ID、因为我在数据库中没有看到类似的主单元格。 不过、您可以尝试使用默认 chem id 来查看您的应用程序的性能是否令人满意。

    谢谢
    Oinyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oinyx、

    感谢您的回复。 如何将电池发送到 TI 进行特性描述。 我看到你们在这方面帮助了论坛中的其他人。 同时、我实际上正在尝试使用默认 chem ID。

    还有一个问题可以帮我解决。 在我的应用中、我需要为负载提供很长的连续时间、因此我想不能使用(SOH)和(EOS)模式、因为它需要脉冲负载。 我对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果负载相对于电池总容量而言真的很轻、则可以使用 SOH 模式。 EOS 模式需要脉冲、因此可能无法使用。 我已经离线给您发送了一条消息、以便我们能够了解如何将电池交给我们。

    谢谢
    Onyx