主题中讨论的其他器件: TPS543B20
您好!
在修订版 B 中、建议在引脚25 (PVIN)到引脚27 (GND)之间使用一个10nF 至100nF 的电容器。
在布局指南中、建议将其放置在尽可能靠近 IC 的位置。
但是, 要将引脚26 (VDD)的去耦电容器放置在靠近 IC 的引脚27 (GND)上,也建议将其放置。
我们应该如何在引脚25和引脚27之间放置一个小型电容器?
此致、
YUto Sakai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在修订版 B 中、建议在引脚25 (PVIN)到引脚27 (GND)之间使用一个10nF 至100nF 的电容器。
在布局指南中、建议将其放置在尽可能靠近 IC 的位置。
但是, 要将引脚26 (VDD)的去耦电容器放置在靠近 IC 的引脚27 (GND)上,也建议将其放置。
我们应该如何在引脚25和引脚27之间放置一个小型电容器?
此致、
YUto Sakai
您好、John-San、
感谢你的答复。
如果 VDD 和 PVIN 的电压相同、我认为接线将通过 C25。
我附上 下面的图片、您 会 检查我的问题吗?
e2e.ti.com/.../TPS543C20_5F00_layout-plan.pdf
此致、
YUto Sakai
您好、Sakai-San、
我叫 Kit Nguyen。 我支持此器件、并能够进一步帮助您。 John 已转发所有信息、并在 TI 内部与我进行了沟通。 我了解您对 VDD 偏置电容器和 Vin 偏置电容器的问题。 以下是一些反馈:
VIN 电容器:
1A)我看到您已经在引脚20和21旁边有一个小电容器。 该电容器(引脚20/21)具有更高的优先级、可减少上部 MOSFET 和下部 MOSFET 漏源极上的振铃。 此外、该电容器还将降低上 MOSFET 关断期间的振铃尖峰。
1b)引脚25至27电容器:该电容器将有助于缩短振铃持续时间。 请参阅附加 波形、了解这两个引脚上10nF 和不10nF 的比较情况。 波形显示了在12Vin/0.9Vin/500kHz/35A 条件下、上 FET 关断期间的 Vin 至 SW 电压(蓝色走线-引脚25/27处无10nF;引脚25/27处红色走线- 10nF)。 该电容器将有助于降低 VDS-SW 电压。
2. VDD 电容:该电容的用途是为 VREG (LDO 的输出) 和 LDO 的输入提供电荷。 我建议 将该 VDD 电容器的 GND 直接连接到引脚26、以实现与散热焊盘的最短距离。 该电容的 µF 与 EVM 用户指南中的电容、陶瓷、1 μ F、25V、+/-10%、 X5R、0402 (Murata GRM155R61E105KA12D)? 该电容器可以放置在引脚25和26旁边。 然后是引脚25至27电容器。 在布局中、IC 和引脚25/27电容器之间似乎有足够的空间用于另一个0402电容器。 此外、接地侧 VREG 电容器需要与这些电容器具有相同的接地平面、如图所示。
问题:您的设计条件是什么:VIN、Vout、输出电流和 FSW? 我可以指导您进一步更好地优化布局。
套件
您好、Kit-San、
很抱歉让你感到烦扰。
还有其他使用 TPS543C20的设计、我还想查看布局。
应优先将哪个 VDD 和引脚25-27电容器放置在最靠近 IC 的位置?
设计条件 如下。
・输入电压=12V、输出电压=0.72V、输出电流=68A (两相)、FSW=500kHz
・输入电压=12V、输出电压=1.2V、输出电流=22A、FSW=1MHz
此致、
YUto Sakai
e2e.ti.com/.../7356.Doc1.docxHelloSakai-San、
我在前面有关这些电容器布局的文档文件中不够清楚。
如果客户可以将0402尺寸用于 VDD 电容器、则该电容器可以位于引脚26/27旁边。 然后、连接到 VDD 的迹线可以是底层或内层、也可以是向上连接到电容器。 因此、没有布线穿过 Vin 电容器。 请参阅附加图片。
如果客户无法按照上述建议进行路由:
VIN=12V、Vout=0.72V、Iout=68A (两相)、fsw=500kHz:将 Vdd 电容放置在底层、并将引脚25/27放置在 IC 旁边。 请让 VDD 电容的接地侧和 Vin 引脚25/27电容通过至少2个带有 GND 平面的过孔连接在一起。
Vin=12V、Vout=1.2V、Iout=22A、Fsw=1MHz:将引脚25/27电容器放在底部、Vdd 电容器放在引脚26/27旁边。 请让 VDD 电容的接地侧和 Vin 引脚25/27电容通过至少2个带有 GND 平面的过孔连接在一起。