This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:AD630用作交流/直流电源的替代产品?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694702/ucc28600-replacement-for-ad630-used-as-ac-dc

器件型号:UCC28600

尊敬的所有人:

对于读取水颗粒反射到水中(水浊度)的探头 、我 使用 AD630作为交流/直流电源。 是否有 TI p/n 可以替代此功能?

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Antonio:

    如果我的理解是正确的、那么您需要使用 p/n 来替换 AD630。
    但我不知道为什么您在这里还提到 UCC28600。
    您的电源控制器是否使用 UCC28600?
    我在这里可以为您提供任何有关交流/直流电源的帮助吗?

    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只需要通过 E2E 与交流/直流组的某个人交谈...

    我 需要捕获从零开始的反射光信号、并且具有高噪声、我越需要将信号与噪声断开、我就越能在测量中下降到底部。
    痛点是交流/直流转换、目前我使用锁定放大器配置中的 AD630不使用 uC (如 MSP430)并编写软件页...
    您对此有什么想法吗?

    非常感谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    我来自交流/直流组、但我不确定我在这里能为您提供什么帮助。
    根据您提供的信息、我认为您需要查找模数转换器(ADC)、而不是交流/直流。
    交流/直流用于调节插座的正弦交流电压、通常为90-264 Vac 至直流电压。

    此致
    Kevin