This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:波特图

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691295/lp5907-bode-plot

器件型号:LP5907

您好!

我们收到了客户关于 LP5907的问题。
请帮帮我们。

[问题]
您能否提供波特图的数据? 器件型号为 LP5907SNX-2.2。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    LP5907外部没有可用于进行波特图测量的注入点。 您是否要求获得设计仿真结果?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 是的、他们要求提供设计仿真结果。 您能否提供数据?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tateo-San、

    LP5907在以下条件下具有36.2度的相位裕度:
    Vin = 3V、Iload = 250mA、-40°C、Cout = 1uF、5 Mohms ESR。

    40°C 是相位裕度的最坏情况温度、因此相位裕度会在较高温度下增加。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    -带宽是多少? 如果您提供环路增益和相位图、这将非常有用。

    -如果他们需要更多相位裕度(>45deg),是否有解决方案? 增大输出电容器的电容是正确的解决方案?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tateo-San、

    我将询问 LP5907的波特图和带宽。

    许多客户是否认为需要大于45度的相位裕度才能实现稳定性? 45度相位裕度不是实现稳定性所必需的。 LDO 输出将表现出一些相位裕度小于45度的振铃、但仍将保持对环路的控制并抑制振荡。 相位裕度为28度时、您将得到大约4个环、35度的相位裕度将导致大约3个环。
    请参阅此应用手册 :www.ti.com/.../slva381b.pdf

    当 LDO 在负载瞬态期间有几个振铃时、客户是否会发现其电路板存在问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tateo-San、

    带宽约为3MHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tateo-San、

    是的、增大输出电容器将增大相位裕度。 建议的输出电容器范围为1uF 至10uF。

    例如、在以下恒定条件下:VIN = 3V、Vout = 1.2V、Iload = 250mA、-40°C、Cout ESR = 5 Mohms
    仅更改 Cout:
    COUT = 0.8uF、相位裕度= 21。 5°μ A
    COUT = 1uF、相位裕度= 36.2°