This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36923H:打开/未使用的通道

Guru**** 2814465 points

Other Parts Discussed in Thread: LM36923H, LM36923

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692513/lm36923h-open-unused-channels

器件型号:LM36923H
主题中讨论的其他器件: LM36923

大家好、

使用 LM36923H 处理开放通道的理想方式是什么? 如果  器件意外 导通、其输出电压似乎会直接上升到 OVP

谢谢你。

此致、

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已分配此主题、有人将作出简短的响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Rodney、

    对此进行了任何更新?

    此外、查看 LM36923 (非 H) 数据表、它看起来数据表第3页的顶视图不正确、并注明"ASEL"、而不是引脚说明中提到的"BL_ADJ"。

    此致、

    ~John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    LM36923和 LM36923H 将根据已启用的电流阱上的最低净空电压设置升压电压、因此、只要启用了未使用的电流阱、升压转换器就会调节到 OVP 阈值。  在意外启用未使用的灌电流期间解决升压 OVP 问题的唯一方法是将未使用的灌电流连接到大于0.3V 的电源轨。  LM36923上的引脚 A2是 BL_ADJ 功能、而 LM36923H 上的引脚 A2是 ASEL 功能。  我需要进行研究并更正数据表。  如果您需要其他信息、请告诉我。

    此致、

    Randy